This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6748:CFI 查询...失败。 在 TMS320C6748板的 NORWRITER 中?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/660385/ccs-tms320c6748-cfi-query-failed-in-norwriter-of-tms320c6748-board

器件型号:

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:


我使用 TMS320C6748处理器和 OMAP-L138-NOR 编写器将 bin 文件加载到 NOR_FLASH (M29W640GT70NA6E)

当使用 NOR Writer CFI 查询将 bin 文件加载到 NOR Flash 时,显示问题是什么,是软件问题还是硬件(设备)问题。

以前我加载了很多次、但这是第一次出现问题。

工具/软件:Code Composer Studio

[C674x_0]启动 OMAP-L138 NORWriter。
CFI 查询...失败。
   错误:NOR 初始化失败。
   NOR 闪烁失败!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究。 请说明您使用的是哪个 RTOS SDK 版本?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果调用了 local_flashQueryCFI 函数,请在文件 NO.c 中设置生成点,并检查失败原因。 您是否查看了 EMIFA 行以查看 CTI Query 命令是否按预期到达闪存。

    自上次成功运行实用程序以来发生的变化。 硬件或时钟/计时是否有 y 变化? 您能否使用其他电路板尝试此操作、并检查是否重现了此情况。 另外、在重试之前、尝试对电路板进行下电上电。 写入器在与 NOR 部件通信之前确实执行了软复位、但要确保闪存器件也通过上电复位。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于在过去两周里没有人对这个问题发表评论,我将结束这一主题的讨论。

    此致、
    Rahul