This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PROCESSOR-SDK-AM437X:无法写入 QSPI 存储器映射地址

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659971/ccs-processor-sdk-am437x-unable-to-write-qspi-memory-mapped-address

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

为了通过 JTAG JTAG XDS 200刷写 AM437x idk、我将现有的 TI 应用修改为仅使用 pinmux、并将 QSPI 控制器配置为存储器映射模式、之后、我可以通过我的控制台应用读取写入。

我还能在内存浏览器中查看数据、但我无法通过内存浏览器编辑数据、也无法尝试加载内存时出现数据验证错误。

我的最终目标是通过 JTAG 将引导二进制文件直接加载到 QSPI 存储器映射地址。

请帮助我解决此问题。  

谢谢、

Ritesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ritesh、

    您n`t 使用 CCS Memory 浏览器将二进制加载到 QSPI 存储器中、这同样适用于 GPMC 或闪存、因为我们的 CCS 仿真驱动程序不支持这种加载。 您只能使用内存浏览器从 QSPI 闪存中读取数据。 要对闪存进行编程、您需要使用某种刷写实用程序或编写器代码、将二进制文件写入 QSPI 闪存器件。

    有关更多详细信息、您可以在 Code Composer Studio 论坛上发布问题、仿真驱动器专家可以在论坛上为您提供不支持此用例的背景信息。

    此致、
    Rahul