This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/am3351:在内核引导期间显示徽标

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352, TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653133/linux-am3351-displaying-logo-during-kernel-boot

器件型号:AM3351
主题中讨论的其他器件:AM3352TPS65217

工具/软件:Linux

大家好、我正在使用"ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.00.04" sdk

我在 u-boot 中显示徽标、但在加载内核时、它正在重置、并且显示为空白。

1.是否可以继续徽标加载应用程序?

2.in "ti-sdk-am335x-evm-08.00.00.00.00.00.00.00.00" SDK 我获取默认的 ti psplash 映像、如何在 "ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.00.00.04"中启用相同的映像

3.我在/lib/systemd/system 中创建了 psplash.service 文件,如下所示。 但它在加载内核后运行。


# 此文件是 systemd 的一部分。
编号
# systemd 是免费软件;您可以重新分发和/或修改它
# 根据 GNU Lesser General Public License (GNU 宽通用公共许可证)的条款(由发布)
# 免费软件基础;许可证2.1版或
# (可选)任何后续 版本 ssn.rs

[单位]
Description= Myinit 脚本

[服务]
ExecStart=/etc/init.d/psplash.sh &

以前= systemd-modules-load.service

[安装]
WantedBy=多用户目标

请指导我 在操作系统引导中显示徽标。
谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、khageswararao、

    请参阅 帖子。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kemal、感谢您的出色支持。
    我的 zImage 大小为2.8 MB、
    当内核启动时,最初我得到了“正在启动内核...” 打印、在日志下方5秒后、我将获取并显示闪屏、需要9秒
    请检查以下日志、并建议在初始时显示闪屏图像。

    根目录@AM335x-EVM:~#~
    U-Boot SPL 2016.05-00230-g120a8a3-M脏(2017年12月29日- 12:45:00)
    尝试从 MMC1引导
    读取 args
    SPL_load_image_fat_os:读取图像参数时出错、错误--1
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img


    U-Boot 2016.05-00230-g120a8a3-M脏(2017年12月29日- 12:45:00 +0530)

    启用看门狗
    I2C:就绪
    DRAM:256 MIB
    NAND:0 MIB
    MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
    正在读取 uboot.env

    **无法从 mmc0:1读取"uboot.env"**
    使用默认环境

    NET:找不到以太网。
    按空格键可在2秒钟内中止自动引导
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    正在读取 BOOT.SCR
    **无法读取文件 boot.scr **
    正在阅读 uEnv.txt
    **无法读取文件 uEnv.txt **
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    正在扫描 MMC 0:1...
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    正在读取 BOOT.SCR
    **无法读取文件 boot.scr **
    正在阅读 uEnv.txt
    **无法读取文件 uEnv.txt **
    2920376字节读取时间:451ms (6.2 MIB/s)
    在65ms 内读取39107字节(586.9 KiB/s)
    内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x2c8fb8]
    ###展开的设备树 blob、88000000
    使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
    正在将设备树加载到8edaa000,结束8edb68c2... 好的
    不支持的以太网端口配置

    正在启动内核...

    [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
    [0.000000] Linux 版本4.4.4.12.12-g3639bea54a (root@Sridhar-ThinkCenter-M73)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#61 PREE8
    [0.000000] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
    [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
    [0.000000]机器模型:TI AM335x BeagleBone Black
    [0.000000] CMA:保留0x8d000000处的24 MIB
    [0.000000]内存策略:数据高速缓存写回
    [0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
    [0.000000] AM335X ES2.1 (NEON)
    [0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:64960
    [0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=PARTUUID =000184AD-02 rw rootfstype=ext4 rootwait
    [0.000000] PID 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.000000]条目高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
    [0.000000] inode 高速缓存散列表条目:16384 (顺序:4、65536字节)
    [0.000000]内存:226528K/262144K 可用(5635K 内核代码、212K rwdata、1896K rodata、252K init、240K BSS、 11040K 保留、24576K c)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000000] 向量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    [0.000000] Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    [0.000000] vmalloc:0xd0800000 - 0x0x800000 (752MB)
    [0.000000] 低内存:0xC0000000 - 0xd0000000 (256 MB)
    [0.000000] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    [0.000000] 模块:bbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
    [0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc0762f74 (7532KB)
    [0.000000] init:0xc0763000 - 0xc07a2000 (252 KB)
    [0.000000] .data:0xc07a2000 - 0xc07d7290 (213KB)
    [0.000000] .bss:0xc07d9000 - 0xc0815224 (241KB)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
    [0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]叶扇出的生成时间调整为32。
    [0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    [0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)处找到具有128个中断的 INTC
    [0.000000] OMAP 时钟事件源:时间2为19200000Hz
    [0.000030] sched_clock:在19MHz 时为32位、分辨率为52ns、每111848106981ns 换行一次
    [0.000084]时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:99544814920ns
    [0.000109] OMAP 时钟源:Timer1为19200000Hz
    [0.001169] clocksource_probe:未找到匹配的时钟源
    [0.001543]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.001603]警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0'替代
    [0.001620]这可确保您仍能看到内核消息。 请
    [0.001633]更新您的内核命令行。
    [0.001666]校准延迟环路... 302.28茂物剪(lpj=1511424)
    [0.057713] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.057989]安装高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.058020]安装点高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.059578]初始化 cgroup Subsys IO
    [0.059645]正在初始化 cgroup Subsys 内存
    [0.059721]正在初始化 cgroup 子系统设备
    [0.059758]初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
    [0.059791]初始化 cgroup Subsys perf_event
    [0.059823]正在初始化 cgroup Subsys PID
    [0.059889] CPU:测试写入缓冲区一致性:好
    [0.060677]为0x80008200 - 0x80008258设置静态标识映射
    [0.065864] devtmpfs:已初始化
    [0.094235] VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分版本 c 修订版3
    [0.127722] omap_hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
    [0.132641] OMAP_hwmod:D_CAN0:_WAIT_TARGET_READY 失败:-16
    [0.132663] OMAP-hwmod:D_CAN0:无法为复位启用(3)
    [0.136549] OMAP-hwmod:D_CAN1:_WAIT_TARGET_READY 失败:-16
    [0.136566] OMAP-hwmod:D_CAN1:无法为复位启用(3)
    [0.205720]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.210454] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.213272] NET:注册协议系列16.
    [0.218571] DMA:为原子相干分配预分配256 K2B 池
    [0.247727]空闲:使用调速器梯
    [0.277702]空闲:使用调速器菜单
    [0.289119] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.292181] OMAP_GPIO 481ac000.GPIO:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/SCM@210000/ pinmux@800/pinmux_gpio2_pins 的 pctldev、dervrie
    [0.2977] OMAP-GPIO 481ae000.GPIO:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_gpio3_pins 的 pctldev、dervrie
    [0.306298] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/nandflash_pins_s0的 pctldev、dervrie
    [0.312860]硬件断点:不支持调试架构0x4。
    [0.368353] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.376193] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [0.37639] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [0.376656] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [0.377570] omap_i2c 44e0b000。i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev、推迟
    [0.377813] omap_i2c 4819c000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c2_pins 的 pctldev、推迟
    [0.378206] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.378228] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.378303] PTP 时钟支持已注册
    [0.380608] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.383052]时钟源:切换到时钟源 Timer1
    [0.410454] NET:注册协议系列2.
    [0.412171] TCP 建立哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.412262] TCP 绑定哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.412334] TCP:配置哈希表(建立2048 BIND 2048)
    [0.412501] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.412551] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.412900] NET:注册协议系列1.
    [0.415012]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动器启用、提供5个计数器
    [0.419462] futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
    [0.444409]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要250版)
    [0.444478]已注册 IO 调度程序 NOOP
    [0.444510]已登记 IO 调度程序的截止日期
    [0.444956]注册的 IO 调度程序 cfq (默认值)
    [0.448597] pinctrl-single 44e10800.pinmux:142引脚、PA f9e10800大小568
    [0.454354]未找到使用虚拟稳压器的背光电源
    [0.611900]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
    [0.621426]在 MMIO 0x44e09000 (IRQ = 94、base_baud = 3000000)处的44e09000.serial: ttyS0是8250
    [1.246751]控制台[ttyS0]已启用
    [1.252829] 48022000.serial: tmio 0x48022000 (IRQ = 95、base_baud = 3000000)处的 ttyS2为8250
    [1.264336][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    [1.272117] of _graph_get_next 端点():在/ocp/lcdc@4830e000中找不到端口节点
    [1.281379] of _graph_get_next 端点():在/ocp/lcdc@4830e000中找不到端口节点
    [1.290082][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    [1.296839][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    [1.321302] info->fifo_th = 0
    [1.321337] bpp=32** reg=6000081
    [1.325741] tilcdc 4830e000。lcdc:tilcdc_CRC_IRQ (0x00000004):SYNC Lost
    [1.341950] tilcdc 4830e000.lcdc:tilcdc_crtc_IRQ (0x00000104):SYNC 丢失
    [1.365539]控制台:切换到彩色帧缓冲器设备160x50
    [1.430556] tilcdc 4830e000.lcdc:fb0:帧缓冲器件
    [1.463117][DRM]在次要0上初始化 tilcdc 1.0.0 20121205
    [1.487493] LOOP:模块已加载
    [1.494992] EHCI_hcd:USB 2.0 "增强型"主机控制器(EHCI)驱动程序
    [1.501536] EHCI 平台:EHCI 通用平台驱动程序
    [1.507282] EHI-OMAP:OMAP-EHCI 主机控制器驱动程序
    [1.512867] ohci_hcd:USB 1.1 "Open"主机控制器(OHCI)驱动程序
    [1.519261] ohci 平台:OHCI 通用平台驱动程序
    [1.526482] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [1.534076] GTP 驱动程序正在安装...
    [1.537940] i2c /dev/entries 驱动程序
    [1.545160] cputidle: enable-method 属性'ti,am3352'找到的操作
    [1.552297] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
    [1.558606] sdhci: copyright (c) Pierre Osman
    [1.564446] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:获得了 CD GPIO
    [1.603847] pinctrl-single 44e10800.pinmux:多路复用器 pinmux_eMMC_pins 的错误数据
    [1.611311] pinctrl-single 44e10800.pinmux:pinmux_eMMC_pins 没有引脚条目
    [1.649229] mmc0:主机不支持只读开关、假设启用了写功能
    [1.657416] mmc0:地址0001处的新 SDHC 卡
    [1.663701] Synopsys Designware 多媒体卡接口驱动程序
    [1.670844] sddhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
    [1.677099] mmcblk0:mmc0:0001 SD8GB 7.28 GiB
    [1.684900] mmcblk0:P1 P2
    [1.688402] ledtrig-CPU:注册以指示 CPU 上的活动
    [1.703804] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbhid
    [1.709380] usbhid:USB HID 内核驱动程序
    [1.726215] NET:注册协议系列10.
    [1.745712] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
    [1.752098] NET:注册协议系列17.
    [1.773405] OMAP-VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    [1.782044]支持 ThumbEE CPU 扩展。
    [1.793253]正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
    [1.816138] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
    [1.821317] GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
    [1.845766] nand:找不到 NAND 设备
    [1.849557] OMAP2-nand 80000.nand:扫描失败、可能是总线宽度不匹配
    [1.912546] tps65217 0-0024:TPS65217 ID 0xe 版本1.2
    [1.923818] 0-0014未找到电源 VDD_ANA、使用虚拟稳压器
    [1.943211] 0-0014未找到电源 VCC_i2c、使用虚拟稳压器
    [2.073426]<<GTP-ERROR->I2C 读取:0x8047、1个字节失败、错误代码:-121! 过程复位。
    [2.213064]<<GTP-ERROR->GTP i2c 测试失败时间1.
    [2.243409]<<-GTP-ERROR->I2C 读取:0x8047、1个字节失败、错误代码:-121! 过程复位。
    [2.383066]<<GTP-ERROR->GTP i2c 测试失败时间2.
    [2.403424]<<GTP-ERROR->I2C 读取:0x8047、1个字节失败、错误代码:-121! 过程复位。
    [2.523069]<<GTP-ERROR->GTP i2c 测试失败时间3.
    [2.543412]<<GTP-ERROR->I2C 读取:0x8047、1个字节失败、错误代码:-121! 过程复位。
    [2.683062]<<GTP-ERROR->GTP i2c 测试失败时间4.
    [2.713460]<<GTP-ERROR->I2C 读取:0x8047、1个字节失败、错误代码:-121! 过程复位。
    [2.853064]<<GTP-ERROR->GTP i2c 测试失败时间5.
    [2.873062]<<GTP-ERROR->I2C 通信错误!
    [2.883350]<<GTP-ERROR->I2C 读取:0x8140、6个字节失败、错误代码:-121! 过程复位。
    [3.013086]<<GTP-ERROR->GTP 读取版本失败
    [3.017958]<<-GTP-ERROR->>读取版本失败。
    [3.022951]<<-GTP-ERROR->I2C 读取:0x41E4、1个字节失败、错误代码:-121! 过程复位。
    [3.143438]<<GTP-ERROR->I2C 读取:0x41E4、1个字节失败、错误代码:-121! 过程复位。
    [3.263423]<<GTP-ERROR->I2C 读取:0x41E4、1个字节失败、错误代码:-121! 过程复位。
    [3.383427]<<GTP-ERROR->I2C 读取:0x41E4、1个字节失败、错误代码:-121! 过程复位。
    [3.503428]<<GTP-ERROR->I2C 读取:0x41E4、1个字节失败、错误代码:-121! 过程复位。
    [3.623414]<<GTP-ERROR->I2C 读取:0x41E4、1个字节失败、错误代码:-121! 过程复位。
    [3.743075]<<GTP-ERROR->I2C 读取0x41E4、1个字节、双重检查失败!
    [3.750257]<<-GTP-ERROR->I2C 读取:0x814A、1个字节失败、错误代码:-121! 过程复位。
    [3.873420]<<GTP-ERROR->I2C 读取:0x814A、1个字节失败、错误代码:-121! 过程复位。
    [3.993419]<<GTP-ERROR->I2C 读取:0x814A、1个字节失败、错误代码:-121! 过程复位。
    [4.113442]<<-GTP-ERROR->I2C 读取:0x814A、1个字节失败、错误代码:-121! 过程复位。
    [4.233424]<<GTP-ERROR->I2C 读取:0x814A、1个字节失败、错误代码:-121! 过程复位。
    [4.353420]<<GTP-ERROR->I2C 读取:0x814A、1个字节失败、错误代码:-121! 过程复位。
    [4.473091]<<<-GTP-ERROR->I2C 读取0x814A、1字节、双重检查失败!
    [4.479982]<<GTP-ERROR->>无法获取 sensor_id、未发送配置!
    [4.486346]<<-GTP-ERROR->GTP 初始化面板失败。
    [4.491831]输入:goodix -作为/devices/virtual/input/input0
    [4.498545] i2c i2c-0:无法在0x24 (-16)处注册 i2c 客户端 tps65217
    [4.505574] i2c i2c-0:for_i2c:注册/ocp/i2c@44e0b000/tps65217@24失败
    [4.513186] OMAP_i2c 44e0b000。i2c:总线0版本0.11、频率为400kHz
    [4.521778] OMAP-i2c 4819c000.i2c:100kHz 时的总线2版本0.11
    [4.530016] cpufreq:cpufreq_online:cpu0:在未列出的 freq 上运行:303157 KHz
    [4.537597] CPU CPU0:DEV_PM_OPP_DOMAIN_SET_RATE:无法找到 FREQ 303157894 (-34)的当前 OPP
    [4.562860] cpufreq:cpufreq_online:cpu0:未列出的初始频率更改为:300000 KHz
    [4.61087] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [4.619351] VFS:在设备179:2上安装了根(ext4文件系统)。
    [4.630880] devtmpfs:已安装
    [4.635022]释放未使用的内核内存:252K (c0763000 - c07a2000)
    [4.641354]此架构没有内核内存保护。
    [5.205111] systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
    [5.330604]随机:可通过25位熵进行系统读操作
    [5.375065] systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCR)
    [5.394888] systemd[1]:检测到架构 ARM。

    欢迎来到 Arago 2016.05!

    [5.425839] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [6.326610] systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/gpio_init.service 标记为可执行文件。 请删除可执行文件权限。
    [6.347766] systemd[1]:[/lib/systemd/system/gadget-init.service:15]未知 lvalue 在"服务"部分中的"ExecStopPre"
    [6.970857] systemd[1]:sockets.target:在 sockets.target/start 上找到订购周期
    [6.979145] systemd[1]:sockets.target:找到了对 rpcbind.socket/start 的依赖项
    [6.986797] systemd[1]:sockets.target:找到了对 sysinit.target/start 的依赖关系
    [6.994317] systemd[1]:sockets.target:找到对 alignment.service/start 的依赖
    [7.001984] systemd[1]:sockets.target:找到对 basic.target/start 的依赖项
    [7.009264] systemd[1]:sockets.target:找到与 sockets.target/start 的依赖关系
    [7.016773] systemd[1]:sockets.target:通过删除作业 rpcbind.socket/start 来中断订购周期
    [7.025958] systemd[1]:rpcbind.socket:删除了作业 rpcbind.socket/start 以从 sockets.target/start 开始中断订购周期
    [跳过]找到订购周期,跳过 RPCbind 服务器激活套接字
    [7.064630] systemd[1]:sockets.target:在 sockets.target/start 上找到订购周期
    [7.072431] systemd[1]:sockets.target:找到 avahi-daemone.socket/start 的依赖项
    [7.080515] systemd[1]:sockets.target:找到了对 sysinit.target/start 的依赖关系
    [7.088037] systemd[1]:sockets.target:找到对 alignment.service/start 的依赖
    [7.095835] systemd[1]:sockets.target:找到对 basic.target/start 的依赖项
    [7.103107] systemd[1]:sockets.target:找到与 sockets.target/start 的依赖关系
    [7.110515] systemd[1]:sockets.target:通过删除作业 avahi-daemon.socket/start 来中断订购周期
    [7.120289] systemd[1]:Avahi-daemon.socket:删除了作业 avahi-daemon.socket/start 以从 socket.target/stat 开始中断订购周期
    [跳过]找到订购周期,跳过 Avah...S/DNS-SD 堆栈激活套接字
    [7.164811] systemd[1]:alignment.service:在 alignment.service/start 上找到了订购周期
    [7.17331] systemd[1]:alignment.service:找到了对 sysinit.target/start 的依赖
    [7.181074] systemd[1]:alignment.service:找到了对 alignment.service/start 的依赖
    [7.189132] systemd[1]:alignment.service:删除作业 alignment.service/start,从而中断订购周期
    [7.198926] systemd[1]:删除了 alignment.service:作业 alignment.service/start 以从 alignment.service/start 开始中断订购周期
    [跳过]找到订购周期,跳过 alignment.service
    [7.249314] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [确定]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [7.289480] systemd[1]:已创建切片系统切片。
    [确定]已创建切片系统切片。
    [7.314792] systemd[1]:Listening on Journal Socket (/dev/log)。
    [确定]收听 Journal Socket (/dev/log)。
    [7.344600] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [确定]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [7.374620] systemd[1]:侦听日志套接字。
    [确定]收听日志套接字。
    [7.407352] systemd[1]:创建的层 system-Getty.slice。
    [确定]已创建片 system-Getty.slice。
    [7.433906] systemd[1]:已达到目标路径。
    [确定]已到达目标路径。
    [7.489522] systemd[1]:正在安装临时目录...
    正在安装临时目录...
    [7.539275] systemd[1]:开始为当前内核创建所需静态设备节点列表...
    正在开始创建所需 st 的列表... 当前内核的节点...
    [7.681498] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [确定]侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [7.724703] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    [确定]正在侦听 udev 内核套接字。
    [7.766402] systemd[1]:正在开始重新装载根和内核文件系统...
    正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
    [7.800307] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
    [确定]正在侦听 udev 控制套接字。
    [7.864344] systemd[1]:已达到目标交换。
    [确定]已达到目标交换。
    [7.944701] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [7.953011] systemd[1]:正在启动安装虚拟控制台...
    正在启动设置虚拟控制台...
    [7.994182] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    [确定]已到达目标远程文件系统。
    [8.088755] systemd[1]:正在启动加载内核模块...
    正在启动加载内核模块...
    [8.127521] systemd[1]:创建的片系统-串行\x2dgetty.slice。
    [确定]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
    [8.185214] cryptofdev:不同意符号 MODULE_LO布局 的版本
    [8.194922] systemd[1]:侦听名为 Pipe 的/dev/initctl 兼容性。
    [确定]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [8.252567] systemd[1]:正在启动启动启动屏幕...
    正在启动启动启动屏幕...
    [8.310824] systemd[1]:正在安装调试文件系统...
    正在安装调试文件系统...
    [8.366737] systemd[1]:创建的层用户和会话层。
    [确定]已创建层用户和会话层。
    [8.419732] systemd[1]:已达到目标层。
    [确定]已到达目标层面。
    [8.454533] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
    [确定]侦听 Syslog 套接字。
    [8.503727] systemd[1]:正在启动日志服务...
    正在启动日记账服务...
    [8.564013] systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
    正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
    [8.810495] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [确定]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [8.854549] systemd[1]:已安装调试文件系统。
    [确定]已安装调试文件系统。
    [8.873768] systemd[1]:挂载的临时目录。
    [确定]已挂载的临时目录。
    [8.920096] systemd[1]:已开始为当前内核创建所需的静态设备节点列表。
    [确定]已开始为当前内核创建所需的 sta...ce 节点列表。
    [8.978299] systemd[1]:已开始重新装载根和内核文件系统。
    [确定]已开始重新装载根和内核文件系统。
    [9.028410] systemd[1]:已启动设置虚拟控制台。
    [确定]已启动设置虚拟控制台。
    [9.056206] systemd[1]:退出 systemd-modules-load.service:主进程,代码=退出,状态= 1/失败
    [9.070818] systemd[1]:无法启动加载内核模块。
    [失败]启动加载内核模块失败。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status systemd-modules-load.service'。
    [9.123725] systemd[1]:systemd-modules-load.service:设备进入失败状态。
    [9.131332] systemd[1]:systemd-modules-load.service:失败,结果为'exit-code'。
    [9.148764] systemd[1]:已启动 Psplash 引导屏幕。
    [确定]启动启动启动屏幕。
    [9.280607] systemd[1]:已启动日志服务。
    [确定]已启动日志服务。
    正在开始应用内核变量...
    正在开始将日志刷新到持久存储...
    正在启动 udev 冷插拔所有设备...
    正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
    [确定]已开始应用内核变量。
    [确定]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
    [12.940612] systemd-journale[95]:已收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
    [确定]已开始将日志刷新到持久存储。
    正在启动 udev 内核设备管理器...
    [确定]已达到目标本地文件系统(预)。
    安装/media/ram...
    安装/var/volatile...
    [确定]已安装/var/volatile.
    [确定]已安装/media/ram.
    [确定]已启动 udev 内核设备管理器。
    [16.742185] OMAP-WDT:OMAP 看门狗定时器修订版0x01:初始超时60秒
    [17.053837] 47401300.usb-phy 未找到使用虚拟稳压器的电源 VCC
    [17.197460]使用虚拟稳压器、未找到47401b00.usb-phy 电源 VCC
    [确定]已启动 udev 冷插拔所有设备。
    [确定]找到设备/dev/ttyS0.
    [18.285430] OMAP_rng 48310010.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
    [确定]已创建切片 system-systemd\x2dbacklight.slice。
    [19.263004] OMAP-SHIM 53100000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
    正在启动加载/保存屏幕背光...背光的亮度:背光...
    [19.423776] OMAP-AES 53500000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.2
    [19.560125] omap_hwmod:pruss:_wait_target_ready 失败:-16
    [19.613389] ti-pruss 4a300000:无法启用 pruss
    [19.619109] ti-pruss:4a300000.pruss 的探头失败、错误-16
    正在启动加载/保存随机种子...
    [19.764252] remoteproc0:wkup_m3可用
    [19.768739] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [确定]已到达目标本地文件系统。
    [20.050623] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定,并且还不能保证向后兼容性。
    正在开始创建易失性文件和目录...
    [确定]已开始加载/保存背光的屏幕背光亮度:背光。
    [确定]已开始加载/保存随机种子。
    [20.585076] remoteproc0:为 wkup_m3加电
    [20.591663] remoteproc0:引导 FW 映像 AM335x-pm-firmware.elf、大小216252
    [20.766092] remoteproc0:远程处理器 wkup_m3现已启动
    [20.766138] wkup_m3/IPC 44e11324.wkup_m3/IPC:cm3固件版本= 0x191
    [确定]已开始创建易失性文件和目录。
    [确定]找到设备/dev/ttyS3.
    [23.932936] random:非阻塞池已初始化
    [24.535493] FAT-FS (mmcblk0p1):未找到代码页 cp437
    [26.910837] FAT-FS (mmcblk0p1):未找到代码页 cp437
    [确定]找到设备/dev/mmcblk0p1.
    [29.585466] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto: MUSB HDRC 主机驱动程序
    [29.591283] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto:新 USB 总线已注册、分配总线编号1
    [29.707319]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [29.743365]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    [29.841364] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC 主机驱动程序
    [29.912898] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto:新 USB 总线已注册、分配的总线编号2
    [29.972283] HUB 2-0:1.0:找到 USB 集线器
    [30.005775]集线器2-0:1.0:检测到1个端口
    [30.622968] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: vbus_error in a_wait_vrise (80、<SessEnd), retry #3, port1 0008010c
    正在启动网络时间同步...
    正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
    [确定]已开始网络时间同步。
    [确定]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
    [确定]已同步达到目标系统时间。
    正在开始同步系统和硬件时钟...
    [失败]无法启动同步系统和硬件时钟。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status sync-clocks.service'。
    [确定]已达到目标系统初始化。
    [ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
    [确定]正在收听 dropbear.socket。
    [确定]已达到目标套接字。
    [确定]已到达目标基本系统。
    [确定]已启动内核日志服务。
    [确定]启动了 D-Bus 系统消息总线
    正在启动网络服务...
    正在启动电话服务...
    [确定]使用 ipsec.conf 启动 StrongSwan IPsec IKEv1/IKEv2守护程序。
    正在启动 uim-sysfs.service ...
    正在启动终止启动屏幕...
    正在启动 USB 小工具...
    [确定]启动 GPIO_init 脚本。
    [确定]已启动系统日志服务。
    正在启动允许用户会话...
    正在启动登录服务...
    [确定]开始每日清理临时目录。
    [确定]达到目标计时器。
    [确定]已启动网络服务。
    [35.912086]大容量存储功能,版本:2009/09/11
    [35.963378] LUN:可移动文件:(无介质)
    [35.99368] LUN:可移动只读文件:/dev/mmcblk0p1
    [35.999129] LUN 数=1
    [36.123644] g_multigadget:多功能复合小工具
    [36.129168] g_multigadget:g_multi-ready
    [确定]已启动允许用户会话。
    [36.297797] NET:注册协议系列15.
    [确定]已开始终止启动屏幕。
    [确定]找到设备/dev/ttyGS0.
    [37.583707]正在初始化 XFRM netlink 套接字
    [失败]无法启动启动 USB 小工具。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status gadget-init.service'。
    [确定]已启动电话服务。
    正在安装配置文件系统...
    [确定]已在 ttyS3上启动串行 Getty。
    [确定]已在 tty1上启动 Getty。
    [确定]已在 ttyS0上启动串行 Getty。
    [确定]已在 ttyGS0上启动串行 Getty。
    [确定]已到达目标网络。
    正在启动具有轻量级系统要求的 Lightning Fast Webserver ...
    正在开始网络名称解析...
    [确定]已挂载配置文件系统。
    [确定]已启动 uim-sysfs.service。
    [确定] Lightning 启动了具有轻量级系统要求的 Fast Webserver。
    [确定]已开始网络名称解析。
    [确定]启动登录服务。
    正在启动 rc.pvr.service ...
    [48.427244] pvrsrvkm:不同意 symbol module_layout 的版本

    _________ _________ _ _
    ||_|_______|_|_|__||_
    | |_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|_|_|
    ||||||||、||||||||||||||||||________________||
    |__| |__|

    Arago 项目 http://arago-project.org AM335x-EVM ttyS0

    Arago 2016.05 AM335x-EVM ttyS0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您希望在 U-Boot 闪屏和闪屏之间生成映像,请使用自定义屏幕映像替换内核 tux 徽标。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、现在我在启动 systemd 后看到闪屏。

    [8.252567] systemd[1]:正在启动启动启动屏幕...
    正在启动启动启动屏幕...

    但我想在启动内核时显示。 请建议您使用可能的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试将 tux 徽标替换为您的闪屏图像,systemd 不支持 SysV 脚本作为早期启动的一部分,因此所有包装器单元都是在 basic.target 之后订购的。