This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM388:使用 eMMC 闪存引导、而不是 SD 卡

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658499/dm388-using-emmc-flash-to-boot-instead-of-sd-card

器件型号:DM388

尊敬的先生:

在我的原始应用中、我使用 SD 卡(SD1)作为引导设备、工作正常。 现在、我想使用 eMMC 闪存(4G)代替它。 由于 SD 卡是4位数据、eMMC 闪存仍然只使用4位来代替 SD 卡。 下图是原始 SD 卡电路。 我认为 eMMC 闪存与 SD 卡几乎相同、因此如果我在 eMMC 闪存(4位)中使用相同的电路、对吧? 需要重点关注哪些内容?