This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM388:IPNC RDK3.9.1中支持的 SWMS 格式

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/660312/dm388-supported-formats-for-swms-in-ipnc-rdk3-9-1

器件型号:DM388

大家好、


SWMS 是否支持24位 i/p 和 o/p 格式?

我们已经尝试了几个用例、下面是这些用例的说明。

用例1:-捕获--> SWMS -->显示(HDMI)

1.将 SWMS I/p 作为 RGB_24_888:-

    显示屏显示不正确的 O/p

2.将 SWMS I/p 作为 YUV422I_YUV:-

    显示屏显示不正确的 O/p

3.将 SWMS i/p 作为 YUV420SP_UV:-

    显示屏提供正确的 O/p

此致、

Rajesh Kannan S

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    仅支持 YUV420SP

    谢谢你
    Cesar