This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM50x

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DM505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659841/dm50x

主题中讨论的其他器件:DM505

在进行使用 DM50x 的计算机视觉项目时、我想知道用于这种情况的合适操作系统:TI-RTOS 还是嵌入式 Linux? 我 需要合适的资源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Loay、

    DM505视觉分析处理器集成了双核 C66x DSP、专为需要高性能、低延迟处理和低功耗的高级视觉处理应用而设计。

    DM505具有1个双核 Cortex-M4和 C66x DSP、因此它只有 RTOS。 DM50x 没有 Cortex-A 处理器(A8/A9/A15)、因此没有 Linux 操作系统。

    www.ti.com/.../toolssoftware

    此致、
    帕维尔