This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDSEVM572X:项目导入时出现 CCS 错误

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658943/linux-tmdsevm572x-ccs-error-on-project-import

器件型号:TMDSEVM572X

工具/软件:Linux

您好!

从 RT Linux SDK 示例应用文件夹导入工程时、CCSv7出现错误。 我遇到以下错误:

请帮助解决此问题...

谢谢、

Anjana Pathak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anjana、

    我们尚未根据 CCS 7.4验证 SDK、因为它的推出太晚了、无法进行测试。 您可以尝试从 SDK 下载页面链接到的 CCS 7.3.0.00019吗?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我卸载了 ccsv7并安装了 ccsv6.2。

    我安装所有 CCS 附加组件、PRU 编译器、ti arm 编译器、Linux 开发工具...

    现在、在导入项目时、我遇到以下错误。

    请参阅下面的详细信息。

     错误:导入项目'LINPACK'失败、因为其编译器定义不可用。 该工程看起来不是'CCS Project'。 请尝试通过"常规">"现有项目到工作区"向导导入该项目。

    谢谢、

    Anjana Pathak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anjana、

    很抱歉、您仍有问题。

    我使用了以下步骤:

    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Training:_Hands_on_with_the_Linux_SDK

    并且无法重现问题。 我认为第3步可能特别重要。 您能看到这是否有帮助吗?

    ~Ω 导通电阻
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anjana、

    您是否仍有此问题? 如果是、请提供并更新、以便我们可以继续。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、已解决
    非常感谢

    Anjana Pathak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、感谢您告知我们。