This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:支持 EtherCAT 的处理器

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359, AM3357, AM3356, AMIC110, AM3358-EP, PROFIBUS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1181965/processor-sdk-am335x-ethercat-supporting-processors

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
主题中讨论的其他器件:AM3359AM3357AM3356AMIC110AM3358-EPProfibus

您能否提供支持 EtherCAT 的 AM335x 处理器列表。  AM335x 的数据表 显示  

"可编程实时单元子系统和工业通信子系统(PRU-ICSS)
–支持 EtherCATRegistered等协议,”

它给人的印象是  、所有采用 PRU-ICSS 协处理器 的 AM335x 都支持 EtherCAT。 但是、如果我们使用  EtherCAT 外设对 AM335x 进行滤波、则只有 AM3357和 AM3359支持 EtherCAT。

您能否说明哪款 AM335x 支持 EtherCAT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagbir、

    是的、您答对了、支持 EtherCAT 的唯一器件型号是 AM3357和 AM3359。  

    PRU-ICSS 协处理器 仅位于器件型号 AM3356/7/8/9以及 AMIC110和 AM3358-EP 上、支持以太网、Profibus 和 Profinet 协议。

    附件是屏幕截图。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    苏伦