This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3715:CVIDEO1_RSET 引脚配置

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656491/am3715-cvideo1_rset-pin-configuration

器件型号:AM3715

因此、在此应用中、我们将 cvideo1_VFB 和 cvideo1_out 与2700 Ω 电阻器连接在一起、但输出端未连接到任何复合连接器。  通常、我们将 cvideo1_rset 通过4700 Ω 电阻接地。  因此、该设置可用于 s 视频直流 耦合高 FS 摆幅或复合 直流耦合高 FS 摆幅、但输出未连接到复合连接器。  在我们的某些器件上、由于错误未填充 Rset、我们要尝试弄清楚的是、如果 Rset 悬空、 并且视频 cvideo1_vFB 和 cvideo1_out 一起循环、是否会出现任何问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 AM37x TRM 版本 R 的第1605页上的注意事项:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速转弯。 我们电路的原始设计人员不再与我们在一起、因此我们不能问他、如果他们没有计划使用该处理器、为什么他将该处理器配置为复合处理器。  当我查看用户手册时、我确实看到了有关配置的这一部分、我们可能很快就会在这里更改。  问题是、具有此设置但意外移除 Rset 上的电阻器的电路板正在进行一些合格的测试。  我们要尝试弄清楚的是、如果处理器的故障频率更高、或者出现故障次数更少的情况、这会导致处理器出现重大问题吗?  如果设置当前设置为复合、那么在 Rset 处没有电阻器会产生什么主要副作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有人或可以致电我来帮助解决此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已要求工厂团队进行评论。 反馈将发布在此处。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高摆幅直流耦合是默认模式。 如果未使用电视输出、我们建议将信号接地或将其保持 NC 状态。 如果未组装 Rset、则 DAC1没有基准电流。 由于 DAC 输出端的输出电流是基准电流的函数、因此 DAC 不会产生输出电流(如果使用外部电流基准)。