This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8148:当4G/3G 模块与 USB1端口断开时、处理器重新启动

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657962/tms320dm8148-processor-reboots-when-4g-3g-module-gets-detached-from-usb1-port

器件型号:TMS320DM8148

您好!

通过我们的定制产品、我们确实看到了 DM8148的问题、只要调制解调器(3G/4G、但没有语音支持、只有数据)从 USB1上分离、就会重新启动。

对这个问题有什么看法?  

有关更多详细信息、请参阅随附的日志。  e2e.ti.com/.../DM8148_2D00_Console-Logs.txt

此致、

卡提克·甘地

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否正在使用内核2.6?

    如果 USB 驱动程序有任何修复、我建议您咨询开源社区。

    谢谢你
    Cesar