This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDSCSK8127:Linux/TMDSCSK8127应用程序

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658347/linux-tmdscsk8127-linux-tmdscsk8127-application

器件型号:TMDSCSK8127

工具/软件:Linux

希望为8127创建简单的 Linux 应用程序。  我在 TMDSCSK8127板上构建并执行 IPNC 应用程序。  提供的工具用于构建和创建 IPNC 应用。  此应用程序非常重要、并且很难在其构建系统中导航。  

还有其他一些复杂程度较低的应用程序可以构建、更简单、可以用作应用程序的起点吗?

如果没有、是否有一些有关如何利用 IPNC 应用程序的文档?

需要了解构建系统的架构、以便可以移除和更换组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    IPNC 框架针对性能进行了优化。 更好地了解楼宇系统的一种方法是进行更改并产生故障。 了解错误构建日志将有助于了解构建系统。

    根据要开发的应用程序、可能需要使用 IPNC 框架。

    因此、需要花费时间并了解该框架。

    可用的 IPNC 应用程序包含在 IPNC RDK 版本中

    谢谢你
    Cesar