This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM3730:DSP 编解码器

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: DM3730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/660361/dm3730-dsp-codecs

器件型号:DM3730

大家好、团队、

我们的客户可以从何处购买/查找用于 DSP C64x+(DM3730)的 G.728和 G.729编解码器的源代码?

它们的要求:编解码器应支持至少8个具有320MHz DSP 的通道(一个通道在编码或解码模式下工作)

提前感谢您!

Ilya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ilya、

    您可以在以下网址下载 DSP C64x+的语音库和语音代码:
    www.ti.com/.../telecomlib
    www.ti.com/.../c64xpluscodecs

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsvetolin、您好!

    感谢您的回复!

    请您稍后澄清一下:
    1) 1)编解码器的源代码是否可在您提供的链接下使用?
    2) 2)此编解码器能否支持具有320MHz DSP 的8个以上通道(一个通道在编码或解码模式下工作)?

    目前我没有机会亲自检查、但我需要向客户提供完整的答案。

    谢谢!

    Ilya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tsvetolin、您好!

    请帮帮我们。

    BR、
    Ilya