This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8127:一般问题

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: IPNC-RDK-CSK, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655542/tms320dm8127-general-questions

器件型号:TMS320DM8127
主题中讨论的其他器件:IPNC-RDK-CSK、 AM5728

您好!

我们计划为 DM8127购买评估板(TMDSCSK8127-CSKCC-BNDL)。

我们之前有一些问题:

我们希望通过网络流式传输1920x1080p30视频、并向 USB 记忆棒进行并行录制。 流式传输和录制的配置应通过 Web Interface 完成。 应该可以通过文件服务器访问视频文件。 示例应用程序(尤其是视频文件服务器)中是否已提供此功能?  这可以实现吗?  

2.是否支持 BT1120和 BT656视频输入格式?

3.该器件是否支持帧速率和分辨率升/降转换?

4.所需功能是否在 IPNC-RDK-CSK 中可用并经过测试?

我们有一个用于 Sitara AM5728的 VIP 子设备驱动程序、我们是否可以将其重复用于 DM8127上的视频输入? 或者 IPNC-RDK-CSK 是否 有另一个软件架构? 您是否使用 V4L2? 是否有有关如何为 UART 和 I2C 摄像头器件编写视频输入驱动程序的示例代码?

6. TMDSCSK8127-CSKCC-BNDL 包括哪些组件(载板、处理器板、摄像头模块、电源等)? 我们必须额外购买什么?

提前感谢您的努力

Marc