This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TCI6638K2K:'无法找到 CPU PTM_0&#39的驱动程序;

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653857/ccs-tci6638k2k-cannot-find-a-driver-for-cpu-ptm_0

器件型号:TCI6638K2K

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我们有一个 TCI6638项目、该项目在 CCS 5.5的基础上构建良好。  我想尝试将其迁移到 CCS 7.4。  当我在 CCS 7.4中编译工程(使用编译器7.4.19)时、我会遇到以下错误:

'无法找到 CPU PTM_0的驱动程序'

'无法找到 CPU PTM_1的驱动程序'

'无法找到 CPU PTM_2的驱动程序'

'无法找到 CPU PTM_3的驱动程序'

当我查看 CCS 5.5中的目标配置文件时、目标配置包括以下结构:

DAP

CS_DAP_DebugSS

cortexA15_0

CortexA15_1

在 CCS 7.4中、此结构具有其他成员:

DAP

CS_DAP_DebugSS

cortexA15_0

CortexA15_1

PTM_0

我需要做什么来修复构建?

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知软件团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="David Aldrich92784"]修复该构建需要做什么?请尝试以下任一操作:

    a)在驱动程序部分的.ccxml 文件中添加以下链接:

    
    

    b)在 CCS 7中重新创建目标配置文件(例如、将连接更改为一种新类型的仿真器、然后返回到原始仿真器)。 这将导致 CCS 更新驱动程序列表、但您必须恢复任何自定义属性(例如用于 CPU 的 GEL 初始化脚本)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Chester Gillon"]

    b)在 CCS 7中重新创建目标配置文件(例如、将连接更改为一种新类型的仿真器、然后返回到原始仿真器)。 这将导致 CCS 更新驱动程序列表、但您必须恢复任何自定义属性(例如用于 CPU 的 GEL 初始化脚本)

    [/报价]

    谢谢你。 解决方案 b)对我来说还行。

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供有关制作不同仿真器并将其设置为目标仿真器的信息? 每次我创建新的仿真器时、我都会在列表中将其向上推、但在单击"保存"按钮后、新仿真器会停止运行。 问题仍然存在。  

    请帮助  

    此致