This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:连接 nINT

Guru**** 1257150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0, AM4376, TPS65218
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1180829/am4376-connecting-nint

器件型号:AM4376
主题中讨论的其他器件:TPS65218D0TPS65218

您好的支持团队、


以下用户指南显示了将 PMIC 的 nINT 连接到 GPIOx 的示例
与 TPS65218D0搭配使用时的性能。

使用 TPS65218D0为 AM335x、AM437x 和 AM438x 供电
SLVUAA9B - 2014年8月- 2020年2月修订

另一方面、有一个客户系统示例
将旧的 TPS65218和 AM4376连接到 AM4376 NMI、并且工作正常。


上述用户指南还显示了连接到 CPU NMI 的示例、
这是 AM438x CPU 的情况。

将 INT 保持连接到 NMI 时可能出现的问题是什么、
因为我真的不明白在这种情况下 PMIC 如何将 INT 置为有效?

*客户希望将其与当前系统中的情况保持一致,
但是、客户将根据他们可以获得的信息确定如何处理电路。

此致、
卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanae

    感谢您的查询。

    请参阅以下主题、 EVM 似乎正在使用上述配置。

    (+) AM4372:TPS65218 nINT 引脚连接-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    TMDSEVM437X 评估板|德州仪器 TI.com

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sreenivasa、

    感谢你的答复。

    您在网站上发布的信息很旧、使用的 EVM 是"TPS65218"。

    正确地理解、如果我们使用当前建议使用的" TPS65218D0"、
    我们连接到"GPIO"、如果我们使用客户系统中使用的"TPS65218B"、
    我们连接到"nNMI"?

    此致、
    卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanae、

    感谢您的备注。

    请参阅以下内容。  TPS65218D0是一款更新的器件、可直接 替代。  

    nINT 引脚到 NMI 或 GPIO 的连接取决于所需的功能、这两种方式都可以正常工作。

    软件将需要负责配置。

    我所连接的链接似乎也在解释相同的内容。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sreenivasa、

    感谢你的答复。
    我发现可以连接到 NMI 或 GPIO
    TPS65218D0或 TPS65218B 的器件。

    我将与我的客户分享这些信息。

    此致、
    卡纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanae、

    感谢您的备注。

    我将关闭该线程。

    此致、

    Sreenivasa