This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:是否可以使用来自 A53 Complex / Linux 的 MCU_MCAN0或 MCU_MCAN1?

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1181843/am625-is-it-possible-to-use-mcu_mcan0-or-mcu_mcan1-from-a53-complex-linux

器件型号:AM625

您好!

我们有一个潜在的用例、需要2个可通过 Linux (A53子系统)进行控制的 CAN 接口。

看起来只有 MCAN0可以从 Linux 进行控制、即使在启用了其电源域的情况下 MCU_MCAN0/1在存储器中可见也是如此。

是否可以使用 A53/Linux 中的 MCU_MCAN0/1器件?  或者中断是否无法路由到 GIC/A53子系统?  有什么关于如何满足要求的想法?  是否有支持 MCU 将接口代理到 A53内核的参考设计?

谢谢。

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我已将您的问题分配给专家。 他目前正外出度假、因此将延迟回复。  

    此致、

    苏伦