This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:LCD 16位配置

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/660252/linux-am3358-lcd-16-bit-configuration

器件型号:AM3358
主题中讨论的其他器件:DA8XX

工具/软件:Linux

您好!

我们将16位(565) LCD 面板(具有 LCD 控制器 HX-8347 I 的 ET028003DHU)与基于 AM335x EVM-SK 设计的定制板连接在一起。

使用以下指南配置了 LCD 面板。

http://processors.wiki.ti.com/index.php/?title=Sitara_SDK_Linux_LCDC_Porting_Guide&oldid=199382

我们已通过 SPI 在 u-boot 中成功初始化 LCD。 在内核中、我们使用16位 RGB 接口。

我们使用的是 drivers/video/fbdev/da8xx-fb.c 显示 fb 驱动程序和 drivers/input/touchone/ti_am335x_tsc.c 触摸屏驱动程序。

fbset 命令的输出为

模式"240x320-91"

D:8.000MHz、H:30.303kHz、V:91.274Hz

几何240 320 240 320 16

时序125000 8 4 2 4 12 6

RGBA 5/11,6/5,5/0.0/0

结束模式

 

我们还完成了以下配置。

添加:

CONFIG_FB_DA8XX=y

并删除:

CONFIG_DRM=y

CONFIG_DRM_I2C_NXP_TDA998X=y

CONFIG_DRM_TILCDC=y

我还在附加 DTS 文件和 da8xx-fb.c 以供您参考。

我们已配置 RGB 5 6 5。

我们对 DTS 文件配置和 da8xx-fb.c 有疑问

建议我们连接 LCD。

谢谢、此致、

Ankur Singh


e2e.ti.com/.../2018.da8xx_2D00_fb.ce2e.ti.com/.../am335x_2D00_evmsk_5F00_dts.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否验证了 DTS 文件?

    在 DTS 中、计时看起来不同。

    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我正在关闭此主题、因为没有答案。

    BR
    玛格丽塔