This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX5535EZDSP:TMDX5535EZDSP

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656542/tmdx5535ezdsp-tmdx5535ezdsp

器件型号:TMDX5535EZDSP

您好!


我正在尝试在 Ubuntu 计算机32位上构建 TIesr 语音识别、并且遇到以下问题。

请帮我解决这个问题吗?

我还附加了输出日志文件。

抱歉、我添加了不正确的输出日志。
使用内置规格。
collect_gcc=gcc
Collect_LTO_wraper=/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/4.6/lto-wrapper
目标:i686-Linux-GNU
配置为:./src/configure /usr/lib /usr/include/c -v --with-pkgversion='ububuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5'--with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-4.6/README.Bugs /usr/lib --enable-languages=c、c++、fortran、objc、obj++--prefix=-usr --program-suffix=-4.6 --ench-libment-linux-target=-support-with-with-part-with-with-with-enable-linux-support-target-target-target=-target=-with-target-target-with-ench-lib-linux-target=-target-target=-ench-part-with-ench-part-with-ench-part-with-with-with-with-with-linux-target=-with-with-target-with-ench-part-with-with-ench-part-with-target-target=-with-target-target-with-ench-part-with-with-state-ench-part-with-with-with-with-with-ref-state-lib-state-lib-with-with-with-with-with-stat
线程模型:POSIX
GCC 4.6.3版(Uubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5)
Compiler_path=/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/4.6:/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/4.6:/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu:/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/4.6:/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu
library_path=/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/4.6:/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/4.6/../../../i386-linux-gnu:/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/4.6/../../../../lib:/lib/i386-linux-gnu:/usr/lib/../lib:/lib/../lib:/usr/lib/i386-linux-gnu:::/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/4.6/../../..:/lib/:/usr/lib
collect_gcc_options='-v''-O0''-o''./../Dist/LinuxDebugGnu/lib/libTIesrFA_ALSA.so.1 ''-shared''-fpic''-mtune =general''-March =i686'
 /usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/4.6/collect2 /../../i386-linux-gnu /../../../lib --sysroot=/--build-id --no-add-need--按需--eh-frame-HDR -m elf_i386 --hash-style=GNU -shared -z relro -o ./../Dist/LinuxDebugGnu/lib/libTIesrFA_ALSA.so.1 /usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/4.6/../../../i386-linux-gnu/crti.o /usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/4.6/crtbeginS.o -L//usr/lib/gait-linux-gnue/4.6 -/usr/gcc/i686-linux/lib/i686.6/linux/lib-4.6/g/lib/lib/linux/lib-4.6/g./lib/linux/lib/lib/lib-4.6/g./lib-4.6/g./lib/lib/linux/lib/lib-4.6/g./lib/lib-m./lib/lib/g./lib/lib/lib/lib/g6.6/g.ib/linux-m./lib/linux/lib/lib/lib-m./lib/lib-m.ib/g./g./lib/lib/././lib/linux-6.6/g. build/LinuxDebugGnu/GNU-Linux-x86/_ext/1360937237/TIesrFA_ALSA.o -lpthread -lasound -znow -zdefs -h libTIesrFA_ALSA.SO.1 --version-script=./resource/TIesrFAso.ver -lgcc --as needed -lgcc_lc-s -as -needed -lc-lc-lc-s-no-rc-s -ase-no-needed -lc-lc-lc-lc-ase-ase-ase-ase-ase-lc-lc-lc-lc-s -ase-ase-ase-/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/4.6/crtendS.o /usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/4.6/../../../i386-linux-gnu/crtn.o
/usr/bin/ld:i386:x86-64输入文件架构`build/LinuxDebugGnu/GNU-Linux-x86/_ext/1360937237/TIesrFA_ALSA.o'与 i386输出不兼容
collect2:LD 返回1退出状态
maked[3]:***[./../Dist/LinuxDebugGnu/lib/libTIesrFA_ALSA.so.1错误1
maked[2]:***[.build-conf]错误2.
maked[1]:***[.build-impl]错误2.
制造:***[TIesrFA_ALSASO]错误2.

e2e.ti.com/.../8228.output.log

非常感谢您的支持。

Mahsa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我再次根据规格使用以下设置。

    •具有 Ubuntu 12.04 LTS 的 LinuxRegistered台式机
    •装有 Windows 7操作系统的 PC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahmsa、

    我希望您知道,我们这个问题的关键人员目前不可用,但我们将尽快回复。

    此致、
    周德伟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马赫萨
    您是否尝试过一次$make clean and rebuilt?
    看起来、原始目标文件可能是使用 i386架构生成的、现在尝试与 x86_64链接器链接。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lali:

    我终于能够使它发挥作用,并更改了短语。  

    但我有一个问题,就是它非常敏感,几乎一直触发,而不仅仅是我们的关键字眼。  

    是否有方法提高 精度?  

    我可以给您发送我们的关键字吗?这样您 就可以使我们成为一个只包含关键字的字典文件了吗? 或者、您能否向我发送有关如何在我们身边执行此操作的说明? 我们只希望 TIesr 使用2个关键字触发。  

    请帮帮我。  

    谢谢、

    Mahsa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马赫萨

    请参阅 processors.wiki.ti.com/.../C5000_TI_embedded_speech_recognizer_(TIesr)_FAQ 本页介绍了 TIesr 上出现的一些常见问题。
    为了解决灵敏度问题、您可以在示例中查看降低麦克风增益的位置、以了解这是否有用。

    很抱歉、我没有更多详细信息。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lali,

    感谢您的信息。 它非常有用。  

    我的问题是如何解决 TI 虚假触发问题?  

    我使用了相同的确切词语"声学丰富的关键词"、但我没有得到更好的结果。  

    只使用我们的触发词来更改词典是否有帮助? 请告诉我如何更改词典吗?   

    谢谢、

    Mahsa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马赫萨

    遗憾的是、我们不支持对 TIesr 进行任何字典更改、其"原样"提供用于演示目的。

    Lali