This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/66AK2H14:CCS/66AK2H14

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657763/ccs-66ak2h14-ccs-66ak2h14

器件型号:66AK2H14

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用的是66ak2h14处理器和 CCSV7.2。

如何构建 C:\ti\pdk_k2hk _4_0_7\packages/ti\boot\writer\n 和 src\nandwriter.c 示例、因为它不能像其他 PDK 示例那样导入 CCS。

请帮我解决这个问题。

谢谢、

Mahima shanbag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马希马

    目前、在适用于该器件的 Processor SDK RTOS 中、我们仅支持 SPI 引导和闪存写入器、如下所示:
    processors.wiki.ti.com/.../L

    闪存写入器作为参考代码出现在软件包中、因为它已从支持这些写入器的 MCSDK 3.x 中进行移植。 编写器依赖于传统平台库。
    processors.wiki.ti.com/.../MCSDK_UG_Chapter_Exploring

    如果您希望使用此编写器、我们建议您使用传统的 MCSDK 3.x 来实现此功能。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、
    感谢您的快速回复。
    我不使用 NAND 进行引导。 我只需要测试读取和写入功能。


    此致、
    Mahima Shanbag
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Processor SDK RTOS 中、编译是基于 make 文件而不是基于 CCS 的。 您可以将 CD 放入 makefile 所在的位置、并使用 make 实用程序调用编译。

    cd pdk_k2hk _4_0_8\packages/ti\boot\writer\n 和\evmk2h\build
    
    gmake clean
    
    gmake all