This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EXEVM:请帮助、TIDL 语义分割错误:system_link_status_EFAIL

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658388/tda2exevm-pls-help-tidl-semantic-segmentation-error-system_link_status_efail

器件型号:TDA2EXEVM

您好:

   我使用 VisionSDK_03_02_00_00、 并尝试运行 tidl 演示"Semanty_Segmentation";系统已启动正常、我可以看到 VISION SDK 用例菜单:

[IPU1-0] 1:单摄像头用例
[IPU1-0] 2:多摄像头 LVDS 用例
[IPU1-0] 3:AVB RX 用例(仅限 TDA2x 和 TDA2Ex)
[IPU1-0] 4:双显示用例(仅限 TDA2x EVM)
[IPU1-0] 5:ISS 用例、(仅限 TDA3x)
[IPU1-0] 6:TDA2x 立体声用例
[IPU1-0] 7:网络 RX/TX 用例
[IPU1-0] A:其他测试
[IPU1-0] c:OPENVX 用例
[IPU1-0] f:TIDL 文件 I/O 用例
[IPU1-0] g:语义分割用例

但是当我输入"g"时、会报告错误:

[IPU1-0]    60.286524 s: Assertion @ Line:1500 in nullSrcLink_tsk.c:pObj->fpDataStream[Chid]!= system_link_status_efail:failed!!
[IPU1-0]    60.287165 s: Assertion @ Line:1500 in nullSrcLink_tsk.c:pObj->fpDataStream[Chid]!= system_link_status_efail:failed!!

当然、我将"TIDLCFG.TXT "、"in.rgb"、"PRM.bin"、"NET.bin"四个文件放在 SD 的根目录中。

“in.rgb”是否与“TIDL 文件 I/O 用例”或其他格式文件中使用的相同?

我缺少什么?  还是其他问题?

请帮我!

     

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给 TIDL 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要将数据和头文件中的2个文件复制到 SD 卡(这是实际流)

    此致
    Surya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:
    感谢你的答复。
    但是、如何生成文件、从而在数据和页眉中生成更多文件?
    是否有一些工具可以提供帮助?
    或者输入流文件的格式是什么?YUV420、平面 RGB 或其他?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在发行版中、我们会共享一些演示输入文件、您可以尝试使用这些文件
    VISION SDK 演示片段可在以下 CDDS 路径中获取(检查是否有半段演示片段)
    cdds.ext.ti.com/.../emxNavigator.jsp

    此致
    Surya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:
    抱歉! 我没有 cds 计数。
    能否将输入文件发送到我的以下电子邮件?
    lyk_ffl@163.com

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文件大小几乎超过800MB
    无法通过邮件发送
    需要找到任何替代方法

    此致
    Surya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:
    我请求一个 cds count,并获取 indata & index 文件、然后 TIDL Semantic Segmentation 使用 indata 文件:太棒了!
    但是、如何使用自己的数据文件(如.avi 文件或.mp4文件)生成 indata 文件?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这个问题在这里得到了解答:
    e2e.ti.com/.../660676

    我将关闭此主题。

    此致、
    Yordan