您好!
我需要验证 TDA4VM 是否用作连接到主机 PC 的从器件(用作主器件)、我知道 EVM 应用作 PCIe 端点、 从链接:https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-jacinto7/08_00_00_08/exports/docs/linux/Foundational_Components/Kernel/Kernel_Drivers/PCIe/PCIe_End_Point.html 我知道我需要编辑 DTS 并运行一些命令 ,然后将 dip 3.5、3.6切换为“开” ,我已在 j721EVM 上运行正常。 但现在我需要验证 TDA4VM Edge AI 入门套件平台上的功能, 但我 没有在此平台上找到有关 PCIe 端点的任何说明。
有人能给我一些帮助吗? 谢谢!