Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138
主题中讨论的其他器件:OMAPL138、 DA8XX、
工具/软件:Linux
您好!
我使用的是 OMAPL138 LCDK (TMDSLCDK138)、PROCESSOR-SDK-LINUX_OMAPL138 04_01_00_06。
我需要同时在主机模式下使用 USB0和 USB1 (以便连接 USB 闪存和 USB 网络(以太网)器件)。 USB1成功运行。 USB0在默认 SDK 配置下不起作用。
我在这个论坛上发现了很多与 USB OTG (USB0)相关的类似问题、但是没有人帮我。 所有这些都是关于旧 SDK 的。
是否有人可以帮助您在 实际的 Linux SDK 中以主机模式启用 USB0?
我阅读了 Linux 软件开发人员指南→Linux 内核→USB
、但它仅包含有关 AM335x 的信息。
与 USB 相关的 dmesg 片段:
usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
usbcore:注册了新设备驱动程序 USB
[确定]已启动 udev 冷插拔所有设备。
OHCCI_hcd:USB 1.1 "打开"主机控制器(OHCI)驱动程序
OHCI-da8xx:DA8XX
OHCI-da8xx ohci-da8xx:USB 主机控制器
OHCI-da8xx ohci-da8xx:已注册新的 USB 总线、分配的总线编号1
OHCI-da8xx ohci-da8xx:IRQ 59、IO 内存0x01e25000
集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
集线器1-0:1.0:检测到1个端口
lsusb 输出:
root@omapl138-lcdk:~# lsusb
总线001设备001:ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1根集线器
谢谢