This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8167:DM8168CCYG4的替代产品

Guru**** 667810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1181463/tms320dm8167-alternatives-to-dm8168ccyg4

器件型号:TMS320DM8167

您好!

我们在某些产品中使用了 TMS320DM8168CCYG4。 但目前尚未向我们交付、因此我们正在寻找替代方案。 我们在网站上看到:

  •    TMS320DM8167SCYG4
  •    TMS320DM8165SCYG4


由于我们不使用任何视频功能、因此它们应该适合我们、重要的是 DSP 以1GHz 运行(因此是最后的4个)。 不过、在数据表中、我们看不到 DM816xCCYG4和 DM816xSCYG4之间的器件型号差异、无法保证用这些器件替换使用的器件将使所有器件保持运行而不发生(或极少)变化。

您能消除这些疑虑吗?

此致

最大