This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:如何在 Vision SDK 中延迟 SPI 从器件到主器件的响应

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653544/tda2evm5777-how-to-delay-spi-slave-to-master-response-in-vision-sdk

器件型号:TDA2EVM5777
主题中讨论的其他器件:TDA2

您好,

请指导我如何在 Vision SDK 中将从器件到主器件的响应延迟一个时钟?

我在 MISO 中缺少 MSB、而波形显示、当时钟开始时、第一位已通过、因此它开始从第二个 MSB 读取。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在主从模式下配置了 TDA2?

    在从模式下、TDA2器件不控制时钟。 它只响应外部主器件发送的时钟。

    此致、
    Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rajesh、

    主器件和从器件是否都在同一 SPI 模式0/1/2/3下运行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的答复。

    TDA2x 配置为从模式、两者均使用 SPI 模式3。

    我已附上数据0111 0000的从器件到主器件通信的屏幕截图、问题是我们的 MSB 由于时钟信号延迟而丢失、并且我们在 MCU 端接收1110 0000。



    我们将 SPI 模式3用于此通信、并使用 Vision SDK 提供的 GIO_Issue 和 GIO_REW回收 API。

    请在此处指导我们如何同步时钟信号、以便在从器件到 MCU 进行通信时不会丢失第一位(MSB)。

    MCU 到从器件无问题。

    谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajesh、
    您能否通过电子邮件发布或发送与 SPI 相关的原理图部分?

    STAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请查看您的电子邮件、了解 SPI 相关原理图。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajesh、

    您是否解决了问题? 如果您有进一步的问题,请在此处写信或向 Stan.

    此致、
    Yordan