This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TCIEVMK2X:如何将 Linux 置于评估板 NAND FLASH 或 SPI NOR 上

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659954/linux-tcievmk2x-how-to-put-linux-on-the-evaluation-board-nand-flash-or-spi-nor

器件型号:TCIEVMK2X

工具/软件:Linux

您好,

我已经使用以下链接上提供的指令构建了 Linux

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Building_The_SDK

但我找不到将其放在电路板上的文档、

在 SPI NOR 上已经有 Linux,但它非常小

如何将 Linux 置于 SPI NOR 上

如何将 Linux 置于 NAND 闪存中会导致其512 MB

请提供一些我可以获取此信息的位置。

此致

Sameer