This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:MCU SW 中的以太网应用在收发器初始化时失败

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1180172/sk-tda4vm-ethernet-app-in-mcu-sw-is-failing-at-transceiver-initialization

器件型号:SK-TDA4VM

您好!

我正在尝试在 MCU 软件中运行示例以太网应用。 但它在收发器初始化时失败。 我调试了、发现它正在尝试自动协商、并等待它完成。

它在自动协商过程中失败。 您能帮助解决此问题吗?

设置:  

DUT:应用程序正在核心 MCU 1_0中运行

主机:Linux PC (在 VM ware 中)

请在下面找到错误

DET_ReportError:EthTrcv_SetTransceMode:模块或控制器未初始化
无法设置 trcv 模式:1.
DET_ReportError:EthTrcv_MainFunction:模块或控制器未初始化
初始化:无法初始化收发器
初始化失败:1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajay、

    您能否确认这在 SK-TDA4VM (蓝色、较小的电路板)上、而不是 J721E EVM (绿色、较大的电路板)上。 作为免责声明、PSDK RTOS (包括 MCU SW)未在 SK-TDA4VM 上经过全面测试和支持、因为该板仅具有 J721E EVM 支持的部分功能。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它位于较小的电路板上(SK-TDA4VM)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajay、

    明白。 同样、请注意、我们建议使用 J721E EVM 运行 MCU 软件、因为这是为 https://www.ti.com/tool/J721EXSOMXEVM 开发这些演示的板。 从理论上讲、大多数演示都应该正常工作、但由于 SK-TDA4VM 是 J721E EVM 的子集、因此我们可能会遇到一些问题、其中电路板根本无法分解和访问 SoC 的某些功能。

    下面是我接下来的一组问题、帮助我们调试/重现问题:

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuma、

    我能够找到根本原因。  

    我发现 BMCR 寄存器的位11已置位、这表示断电已置位。 这是因为 CFG3寄存器 INT_OE 位配置为断电。 配置为中断模式后、PHY 启动并运行。

    谢谢。