This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM 中的 OSPI 传输是否支持 DMA

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1180571/tda4vm-is-dma-supported-for-ospi-transfers-in-tda4vm

器件型号:TDA4VM

您好!

2019年早期版本的 TDA4VM 手册中提到、OSPI 不支持 DMA。

在最新的 TDA4VM 手册中、删除了此说明!

TDA4VM 的 OSPI 中是否支持 DMA? 您可以就此发表评论吗? 在哪里可以找到有关 OSPI - DMA 传输的更多文档?

如果 OSPI 传输支持 DMA、您可以向我们发送一个指向您的 SDK 的链接、该链接在何处实现?

提前感谢您。

此致、
Egzon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Egzon、

    是的、OSPI 传输支持 DMA。 您可以参考 SBL 实现、了解 如何在 OSPI 中使用 DMA、文件 ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_04_00_02\pdk_jacinto_08_04_00_21\packages/ti\boot\sbl\src\ospi\sbl_ospi.c 该代码可在此 文件中的宏 SBL_USE_DMA 下使用。  

    此致、

    Brijesh