This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6713B:TMS320C6713评估套件的 GPIO (HPI)端口问题。

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654006/tms320c6713b-issue-of-gpio-hpi-port-of-tms320c6713-eval-kit

器件型号:TMS320C6713B

尊敬的

我将 TMS320C6713评估套件用于实验室测试台工作。

我需要 使用 GPIO 引脚作为控制输入输出。 但我已经看到了所有这些

GPIO 引脚不工作(GPIO 0至3和8至15引脚)。  有些引脚不是

正常工作,但未指定固定,在评估套件上有所不同。 我已正确配置并激活所有引脚

作为输入或输出。 当我为评估套件加电时、所有 GPIO 引脚应显示高电平有效(大约3.3V)、如数据表所示、

但有些引脚并不像。 它可能为0伏或2伏。 我还为 GPIO 端口设置 SW3 DIP 开关。

这种类型的问题,我目前面临的问题,没有得到适当解决。

如果您知道原因、请帮助我。

我已发送以下 GPIO 配置代码...

--------------------------------------

GPIO_Handle hGpio;

GPIO_Config myconfig=

   0x00000031、      /* gpgc */
   0x0000FF0F、    /* gpen */
   0x0000F00F、        /* gdir */
   0x0000FFFF、     /* gpval */
   0x00000000、    /* gphm */
   0x00000000、      /* gplm */
   0x00000030          /* gpol */
};

或===

GPIO_pinEnable (hGpio、GPIO_PIN0 | GPIO_PIN1 | GPIO_PIN2 | GPIO_PIN3 | GPIO_PIN8 | GPIO_PIN9 | GPIO_PIN10 | GPIO_PIN11 | GPIO_PIN12 | GPIO_PIN13 | GPIO_PIN14 | GPIO_PIN15);

      GPIO_pinDirection (hGpio、GPIO_PIN0、GPIO_OUTPUT);
      GPIO_pinDirection (hGpio、GPIO_PIN1、GPIO_OUTPUT);
      GPIO_pinDirection (hGpio、GPIO_PIN2、GPIO_OUTPUT);       
      GPIO_pinDirection (hGpio、GPIO_PIN3、GPIO_OUTPUT);


      GPIO_pinDirection (hGpio、GPIO_PIN8、GPIO_input);
      GPIO_pinDirection (hGpio、GPIO_PIN9、GPIO_input);    
      GPIO_pinDirection (hGpio、GPIO_PIN10、GPIO_input);
       GPIO_pinDirection (hGpio、GPIO_PIN11、GPIO_input);     

       GPIO_pinDirection (hGpio、GPIO_PIN12、GPIO_OUTPUT);  
      GPIO_pinDirection (hGpio、GPIO_PIN13、GPIO_OUTPUT);
      GPIO_pinDirection (hGpio、GPIO_PIN14、GPIO_OUTPUT);
      GPIO_pinDirection (hGpio、GPIO_PIN15、GPIO_OUTPUT);

------------------------------------------------------------------

等待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gopal、

    我们的团队需要一些时间来收集实验室中的数据。 请给我们几天时间、我们将会与您联系。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    发布您正在使用的 SDK 版本。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我使用的 DSK 套件工具是 CCSv3.1/3.3、而我的.NET Framework 版本是1.1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个传统的 DSP 平台、用于测试外设的 CSL 示例和 BSL 库的说明来自频谱数字网站。 我们建议您查看 BSL 库 GPIO 示例以解决您的问题。
    processors.wiki.ti.com/.../C6713DSK_in_CCSv5
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经完成了您的所有说明和指南。  

    我想说、当我打开 DSP 评估套件 C6713 dsk 并加载和运行任何程序时、

    GPIO 引脚的默认电压电平应为多少?

    一些引脚显示接地 、或者一些引脚可能低于2伏。  

    但是、当我运行 GPIO 程序时、始终运行一个或两个程序  

    GPIO 引脚不起作用。 但它取决于不同的其他套件。

    等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Rahul
    到目前为止、我正在等待您通过适当的解决方案做出善意的回应。