This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA718:H264解码器

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DRA718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657281/dra718-h264-decoder

器件型号:DRA718

您好:

我们正在尝试将 DM8127平台的 H264解码库移植到 J6平台、
现在使用的 CCS 版本为 V6.1.2、编译器版本为 v5.2.5。
DM8127代码来自 TI 版本1.0、随附了特定版本。

在移植过程中、我们做了以下事情:

1、L3地址映射更改;
2、在 DM8127中 、iCont 上的代码和数据在由 Hex2c.exe 转换后加载到 DTCM/ITCM 中。
 当编译器发生更改时、在 J6上生成的代码将发生更改。
 映射中的代码推理主要是 iCont1上的以下函数。
 
 
 但是、在实际 iCont 上没有相关函数的定义。
 这些函数的功能是什么? 为什么这些函数会产生?
 004033d4 __TI_Handler_Table_Base                       
 004033dc __TI_CINIT_Base                               
 004033dc __TI_Handler_Table_Limit                      
 004033e4 _TI_CINIT_LIMIT
 
3、可以确定 Hex2c 生成的程序和数据已正确传输到指定位置、
  在我们仔细比较移至 DTCM、ITCM 和 SL2时的数据正确性后。
4、为了查看 iCont1和 iCont2的运行结果、验证方法是
  在 SL2的最后1K 字节中填入不同的数据来确认代码的位置。
5、在验证中、iCont2已进入主函数、但 iCont1无法进入主函数()。
  从理论上讲、我需要做些什么更改才能将 DM8127平台的 H264解码库移植到 J6平台、
  例如、在之前的移植过程中错过了哪些步骤、导致 iCont1无法进入 main ()函数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这个问题是否有一些解释?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误您的回答。

    根据您的查询、我了解您可以输入 iCont2的 main。 但无法进入 iCont1的 main。 如果我的理解有误、请纠正我的问题。 我正在检查此项、并在我为您提供更新后返回给您。

    此外、您使用的是哪个版本的编码器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    1.正确。
    DM8127中使用的解码器版本为01.00.00。
    Dra718中使用的解码器是 H264 High Profile Decoder 2.0。
    我从那里获得了这些信息
    "\vision_sdk_02_09_00_00\ti_compones\Algorithms_codecs\ivahd_h264vdec _02_00_17_01_productives\packages/ti\sdo_codecs\h264vdec \docs"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    谢谢。 您是否具有01.00.00和 ivahd_h264vd_dec_02_00_17_01的源代码包? 版本02.00.17.01的库基于 CGtools 5.0.3而构建