This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA756:用于 IVA-HD、GC320和 SGX544内核的 Linux 音频和视频解码分析工具。

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/660484/linux-dra756-profiling-tools-of-audio-and-video-decoding-from-linux-for-iva-hd-gc320-and-sgx544-cores

器件型号:DRA756

工具/软件:Linux

客户想知道 TI 是否具有用于 Linux 的音频和视频解码分析工具。   

他们已经完成了 A15 CPU、在那里不需要帮助。  他们的用例是、他们有两个正在解码的未知视频流、并希望了解以下内容的实时性能:

IVA HD 解码器-

音频- DSP

GPU SGX544 -用于视频后处理缩放和叠加

GC320  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    对于图形内核 SGX 和 GC320、以下是选项

    -SGX 544-
    SGX544的实时性能数据可通过 PVRTune 工具进行收集。 它是一个可在 Windows/Linux 主机上运行的 GUI 工具。 运行 PVRTune 所需的必要库应该是 TI SDK 的一部分。 该工具本身可从以下 Imagination 网站下载。

    community.imgtec.com/.../

    -GC320-
    对于 GC320、目前没有可用的性能评测工具。 但是、unittests 软件包包含多个基准测试内核、可用于评估支持的2D 操作的性能。 可在以下位置找到测试包。 在树中查找位置`test/src/test/hal/common/UnitTest/units/gal2d/benchmark`。

    git.ti.com/.../

    谢谢、
    Gowtham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    请参阅此链接以测量 IVAHD 性能。
    processors.wiki.ti.com/index.php

    RAM