This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H06:QMSS 有问题

Guru**** 2921940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659342/66ak2h06-problem-with-qmss

器件型号:66AK2H06

大家好、团队、

您能帮我们解答客户的问题吗?

他们无法在 Linux 上启动 qmss。

Linux 使用 keystone-uio.dtsi、其中:

uio_qmss:qmss{

                                              兼容="ti、uio-module-drv";

                                              MEM =<0x02a00000 0x00100000

                                                              0x23a00000 0x00200000>;

                              };

在 k2hk uio.dtsi 文件中、不会重新定义此段

在文档中: documentation/devicetree/bindings/soc/ti/keystone-navigator-qmss.txt

qmss:qmss@2a40000{

               兼容="ti、keystone-qms";

               DMA 相干;

此部分通过 keystone-k2hk)-netcp.dtsi 进行拉取

在 Keystone 2中 QMSS 模块的文档中、基址 0x02a00000 更改为 0x02a40000

问题:
如上所述、出现以下消息的原因(尝试打开 QMSS 传输时):

TransportQmss 版本:0x02000001

版本字符串:Linux IPC transports Revision:2.0.0.01:2018年1月23日:19:13:09

进程1:已初始化的 RM_Client0

流程1:打开 RM 客户端套接字/var/run/rm/rm_client0

FW_memMap:找不到用于映射0x02a00000的 FD。

过程1:创建 TransportQmss 实例

FW_memMap:找不到用于映射0x02a00000的 FD。

TransportQmss_create:mpm_transport_open 失败

名称="arm-qmss-generic"、msg_size=4096、rm_service_h=0x830f68

错误进程1:创建 TransportQmss 句柄失败

编辑:即使在对地址进行手动更改后,/dev/qmss 仍然不会显示。
问题2:
/dev/qmss 何时出现? 应加载哪个驱动程序?

“rmServer.out /usr/bin/device/k2h/global-resource-list.dtb /usr/bin/device/k2h/policy_dsp_arm.dtb”-启动时没有出现错误。

提前感谢您!

Ilya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ilya、

    地址差异是指寄存器的不同位置。 请参阅数据表中的器件存储器映射以及多核导航器用户指南的第5.3节"存储器映射"。

    您是否能够运行任何 QMSS_LLD ARM 示例、qmInfraDmaMC_K2H.out、qmInfraDmaSC_K2H.out 或 qmQAllocTest_K2H.out? 它们位于 tisdk-server-ext-rootfs-image-k2hk-evm.tar.xz 文件系统中。 我使用了 procSDK 4.1版本中的映像、而不是下载最新的4.2。 我能够在 ARM 上运行多核 DMA 示例。

    root@k2hk EVM:/usr/include/ti/drv/rm/device/k2h rmServer.out global_resource-list.dTB policy_dsm_arm.dtb
    正在启动 rmServer.out
    守护程序返回0作为返回值。
    root@k2hk EVM:/usr/include/ti/drv/rm/device/k2h qmInfraDmaMC_K2H.out
    未提供命令行。 放弃4个任务
    coreNum:1;pid=926
    coreNum:0;pid=925
    coreNum:2;pid=927
    coreNum:3;pid=928


    已初始化 RM_Client0



    已初始化 RM_Client1





    已初始化 RM_Client2

    已初始化 RM_Client3

    内核0:获取 CMEM CMA physy 0x87cc00000;virt bbb6d16000
    内核0:映射0x02a00000处来自/dev/qmss 的1048576字节
    内核0:映射0x23a00000处来自/dev/qmss 的1048576字节
    线程优先级设置为99
    内核1:获得 CMEM CMA physy 0x87cc00000;virt bbb6d16000
    内核1:映射0x02a00000处来自/dev/qmss 的1048576字节
    内核1:映射0x23a00000处来自/dev/qmss 的1048576字节
    线程优先级设置为99
    内核2:获得 CMEM CMA physy 0x87cc00000;virt bbb6d16000
    内核2:映射0x02a00000处来自/dev/qmss 的1048576字节
    内核2:映射0x23a00000处来自/dev/qmss 的1048576字节
    线程优先级设置为99
    内核3:获得 CMEM CMA physy 0x87cc00000;virt bbb6d16000
    内核3:映射0x02a00000处来自/dev/qmss 的1048576字节
    内核3:映射0x23a00000处来自/dev/qmss 的1048576字节
    线程优先级设置为99
    已成功打开 RX QPEND 队列665
    已成功打开 UIO DEV /dev/uio3
    内核0:我的 Rx 队列:665

    ------------ 正在初始化---
    已成功打开 RX QPEND 队列663
    已成功打开 UIO DEV /dev/uio1
    内核1:我的 Rx 队列:663
    内核0:插入内存区域0
    已成功打开 RX QPEND 队列664
    已成功打开 UIO DEV /dev/uio2
    酷睿2:我的 RX 队列:664
    已成功打开 RX QPEND 队列662
    已成功打开 UIO DEV /dev/uio0
    内核3:我的 Rx 队列:662
    内核0:插入内存区域1
    核心0:Tx 完成队列编号 :9025已打开
    核心0:请求的 Tx 描述符数:32。 分配的描述符数:32
    核心0:请求的 Rx 描述符数:32。 分配的描述符数:32
    核心0:请求的同步自由描述符数:32。 分配的描述符数:32
    核心0:同步队列编号 :9026已打开
    核心0:同步配置队列编号 :898已打开
    核心0:同步可用队列编号 :897打开
    核心0:接收空闲队列号 :8928已打开
    核心0:传输空闲队列号 :736个已开放
    核心0:系统初始化完成:736
    核心0:发布共享队列的 RM 名称服务器名称
    内核0:获取其他内核的接收队列
    核心1:RX 可用队列编号 :8928已打开
    酷睿2:RX 空闲队列号 :8928已打开
    Core 3:RX Free Queue Number :8928已打开
    核心1:Tx 可用队列编号 :736个已开放
    核心2:Tx 可用队列编号 :736个已开放
    核心3:Tx 可用队列编号 :736个已开放
    核心1:Tx 完成队列编号:9025已打开
    核心2:Tx 完成队列编号:9025已打开
    核心3:Tx 完成队列编号:9025已打开
    核心1:同步队列编号 :9026已打开
    Core 2:同步队列编号 :9026已打开
    Core 3:同步队列编号 :9026已打开
    Core 1:同步可用队列编号 :897打开
    Core 2:同步可用队列编号 :897打开
    Core 3:同步可用队列编号 :897打开
    核心1:同步配置队列编号 :898已打开
    核心2:同步配置队列编号 :898已打开
    核心3:同步配置队列编号 :898已打开
    内核1:在663上等待数据包
    内核2:等待664上的数据包
    内核3:等待662上的数据包
    内核0:内核1的 RX QID:663
    内核0:内核2的 RX QID:664
    内核0:内核3的 RX QID:662

    ---------- 队列状态核心0-----------------
    初始化之后

    TX 空闲队列736条目计数 :32.
    RX 空闲队列8928条目计数 :32.
    TX 完成队列9025条目计数 :0
    同步队列9026条目计数 :0
    同步空闲队列897条目计数 :29.
    同步配置队列898条目计数 :3.
    ----------------------------------------

    核心0:打开的 Tx 通道 :16.
    核心0:打开的 Rx 通道 :16.
    内核0:发送队列编号:816
    核心0:接收队列编号:665
    核心0:打开的 Rx 流 :16.

    核心0:传输8个数据包.........

    (小部分
    核心0:打开的 Tx 通道 :16.
    核心0:打开的 Rx 通道 :16.
    内核0:发送队列编号:816
    核心0:接收队列编号:663
    核心0:打开的 Rx 流 :16.

    核心0:传输8个数据包.........

    (小部分
    内核1:获取中断-进程8
    内核1:有8个数据包
    内核1:等待 SYNC 信号
    核心0:打开的 Tx 通道 :16.
    核心0:打开的 Rx 通道 :16.
    内核0:发送队列编号:816
    核心0:接收队列编号:664
    核心0:打开的 Rx 流 :16.

    核心0:传输8个数据包.........

    (小部分
    内核2:获取中断-进程8
    内核2:有8个数据包
    内核2:等待 SYNC 信号
    核心0:打开的 Tx 通道 :16.
    核心0:打开的 Rx 通道 :16.
    内核0:发送队列编号:816
    核心0:接收队列编号:662
    核心0:打开的 Rx 流 :16.

    核心0:传输8个数据包.........

    (小部分
    内核3:获取中断-进程8
    内核3:有8个数据包
    内核3:等待 SYNC 信号
    内核0:等待665上的数据包
    内核0:获得中断-进程8
    内核0:有8个数据包
    内核1:获得 SYNC 信号
    内核3:获得 SYNC 信号
    (小部分
    (小部分


    内核2:获得 SYNC 信号
    (小部分

    内核0:等待 SYNC 信号
    内核0:获得 SYNC 信号
    (小部分


    ---------- 队列状态核心0-----------------
    数据包处理之后

    TX 空闲队列736条目计数 :0
    RX 空闲队列8928条目计数 :32.
    TX 完成队列9025条目计数 :32.
    同步队列9026条目计数 :4.
    同步空闲队列897条目计数 :24.
    同步配置队列898条目计数 :4.
    ----------------------------------------

    内核0:等待其他内核获取 SYNC 信号
    内核0:找到插孔
    核心1:接收空闲队列已成功关闭。 参考计数:3.
    核心3:接收空闲队列已成功关闭。 参考计数:2.
    核心2:接收空闲队列已成功关闭。 参考计数:1.
    核心0:接收空闲队列已成功关闭。 参考计数:0
    内核1:传输完成队列已成功关闭。 参考计数:3.
    内核3:传输完成队列已成功关闭。 参考计数:2.
    核心2:传输完成队列已成功关闭。 参考计数:1.
    核心0:传输完成队列已成功关闭。 参考计数:0
    核心1:传输空闲队列已成功关闭。 参考计数:3.
    核心3:传输空闲队列已成功关闭。 参考计数:2.
    核心2:传输空闲队列已成功关闭。 参考计数:1.
    核心0:传输空闲队列已成功关闭。 参考计数:0
    Core 1:同步队列已成功关闭。 参考计数:3.
    Core 3:同步队列已成功关闭。 参考计数:2.
    Core 2:同步队列已成功关闭。 参考计数:1.
    核心0:同步队列已成功关闭。 参考计数:0
    Core 1:同步空闲队列已成功关闭。 参考计数:3.
    Core 3:同步空闲队列已成功关闭。 参考计数:2.
    Core 2:同步空闲队列已成功关闭。 参考计数:1.
    核心0:同步空闲队列已成功关闭。 参考计数:0
    Core 1:同步队列已成功关闭。 参考计数:3.
    Core 3:同步队列已成功关闭。 参考计数:2.
    Core 2:同步队列已成功关闭。 参考计数:1.
    核心0:同步队列已成功关闭。 参考计数:0
    核心0:CPPI CPDMA 已成功关闭
    核心0:CPPI 退出成功
    磁芯0:清洁区域
    内核1:CPPI CPDMA 已成功关闭
    核心1:CPPI 退出成功
    内核1:退出 QMSS
    内核3:CPPI CPDMA 已成功关闭
    核心3:CPPI 退出成功
    内核3:退出 QMSS
    内核2:CPPI CPDMA 已成功关闭
    核心2:CPPI 退出成功
    内核2:退出 QMSS
    (三
    ***** QMSS 多核(1)示例完成(通过)*****
    (三
    (三
    ***** QMSS 多核(3)示例完成(通过)*****
    (三
    (三
    ***** QMSS 多核(2)示例完成(通过)*****
    (三
    内核0:退出 QMSS
    核心0:删除共享队列的 RM 名称服务器名称
    (三
    ***** QMSS 多核(0)示例完成(通过)*****
    (三
    等待孩子离开
    所有儿童都通过了考试
    root@k2hk EVM:/usr/include/ti/drv/rm/device/k2h

    您可能需要检查与该示例不同的做法。

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    非常感谢您的回复!

    在您的帮助下、客户解决了注册问题。

    但存在真正的问题:它们无法在 Linux 和 DSP 内核之间开始交互。

    描述:

    客户设法通过共享存储器运行 mpm-transort、但这种方法不是最好的、因为操作系统应不断轮询邮箱。 看起来应该有一个用于正常运行的带有中断的 qmss 机制。

    客户采用了 DSP_EP 和 ARM_EP 示例、并尝试针对自己的项目进行调整。

    在 Linux 下、似乎可以正常工作、出现了"/ dev/qms"、但我们正在循环旋转:

    执行{

          状态= MessageQ_open (rem_msg_q_name、&msg_q_id_arr[i]);

          睡眠(1);

        } while ((status =MessageQ_E_NOTFOUND)||

            (status =MessageQ_E_TIMEOUT);

    其中 rem_msg_q_name ="rm_Client_DSP_1 ",status = MessageQ_E_NOTFOUND。

    将程序加载到 DSP0后、它还会进入循环:

    /*

    *==== virtqueue_startup ===

    *

    void virtqueue_startup (uint16 ProcID、bool isHost)

      /*等待来自主机的第一次启动,这恰好与一致

      *主机接收缓冲区的初始设置,表示主机已准备好发送。

      *由于中断已清除、我们将丢弃这第一个脚踢、即

      *好的、因为我们无论如何都不会在 ISR 中处理此问题。

      *

      log_print0 (Diags_User1、"virtqueue_startup:轮询主机 int...");

      while (!virtqueue_InterruptProxy_intClear (ProcID、NULL));

    它正在等待来自主机的东西。 DSP 还在等什么?  

    Linux 部件:

    IPC_transportConfig (&TransportRpmsg_Factory);

    status = IPC_START();

    rm_msg_hub (MAX_REMOLE_DSP);->环

    堆栈顺序中的 DSP 部件:

    /*为主机通信设置 TransportRpmsg */

      IpcMgr_ipcStartup ();->

                   Status = TransportRpmsgSetup_attach (ProcID、0);->

                                  Handle = TransportRpmsg_create (ProcID、&params、&EB);

                                  RPMessage_init (remoteProId);->

                                                    /*插入振铃中断,并等待主机准备重新启动:*/

                                                   virtqueue_startup (remoteProId、isHost);


    此过程也会在“进程1:尝试打开 DSP 1队列:test_MSGQ_Proc_1”上停止。 登录附件- Log1出现错误、log2在重新引导后使用内部 ARM 进行检查

    e2e.ti.com/.../putty_5F00_2.loge2e.ti.com/.../putty_5F00_1.log

    编辑1:他们通过连接必要的模块来收集自己的 Linux 映像:

    arago_image_extra 安装?=""

     

    image_install +="\

                   packagegroup-core-boot \

                   ${Arago_image_extra _install}\

    "

     

    image_install +="\

       packagegroup-arago-base \

       packagegroup-arago-console \

       packagegroup-arago-base-tisdk \

       packagegroup-arago-test

       ${virtual-Runtime_initramfs}\

       "

    image_install +="openssh openssh-sftp openssh-sftp-server gdbserver multiprocmgr ip-translation_qmss ui-module-drv qmss-lld qmss-pdsp-fw rm-lld"

    在附件中、有各种选项(logs.zip).e2e.ti.com/.../5707.logs.zip 的日志


    编辑2:按照我的理解、我应该添加中描述的几乎类似的问题:

    https://e2e.ti.com/support/dsp/c6000_multi-core_dsps/f/639/p/541046/1983711

    https://e2e.ti.com/support/dsp/c6000_multi-core_dsps/f/639/t/544167

    但我没有找到 TI 团队的任何完整答案。 或者、我们可能错过了什么...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ilya、

    从日志中、基准测试和多进程会重新读取、但由于 IPC_START 失败、armEP 测试失败。 在您提供的链接中、客户自己解决了问题、发现"事实证明、定义共享区域的位置非常重要。 如果放置在配置文件的中间(如示例中的原始 dsp_ep.cfg)、则 IPC 启动会阻止。 如果共享区域是在配置文件的末尾定义的、它就会起作用! "

    您的客户能否将其配置与该主题中发布的配置进行比较、以查看问题是否出在哪里?

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    感谢您的回复!

    客户提出的附加问题:

    1)由于«dsp_ep.c»文件中 prj«transportQmsDspEpK2HC66TestProject»的源代码、IPC 初始化为:

      /*为主机通信设置 TransportRpmsg */

    IpcMgr_ipcStartup ();

      /*为 DSP 到 DSP 的通信设置 IPC */

    status = IPC_START();

    然后 IPC_START()变为无限循环。

    但在文档中提到,Linux-DSP 模式下的 Keystone 2只能使用 IpcMgr_ipcStartup()。 但是、当执行此操作时、未调用 ti_sdo_ipc_SharedRegion_attach()和 SharedRegion_getHeap ()、并且 ti_sdo_ipc_GateMP_instance_init ()的初始化返回 NULL。

    问题:

    应在 ARM-Linux 中初始化 SharedRegion_module->regions[0]。heap 吗?

      »、那么:为什么不由«armEpTest_K2H.out»从«IPC-transport qmss-test 初始化?

    此外、客户还补充:

    1)如果 IPC_START()留在 DSP 模块中,则它不会转至周期。 然后、如果我们尝试将 IPC_Attach (2)设置为另一个 DSP、则在调用状态= IPC_procSyncStart (RemoteProId、IPC_MODULE->ipcSharedAddr)后、它返回状态=-11 (IPC_E_NotReady)。

    从 DSP2登录:

    2个位于0x810000的资源条目

    核心1

    内核1:SYS/BIOS DSP TransportQmss 异构测试(DSP EP)

    核心1

    内核1:设备名称:        TMS320TCI6636

    内核1:处理器名称:      主机、CORE0、Core1

    Core 1:IPC Core ID:        2.

    内核1:DSP 的数量       2.

    Core 1:测试迭代次数:100

    内核1:以名称(“Core1”)启动 IPC 内核2

    TransportRpmsg_instance_init:remoteProc:0

    在61上使用主机注册 rpmsg-proto:rpmsg-proto 服务

    [T=0x00052e1c] xdc.runtime.Main: NameMap_sendMessage:主机53、端口=61

    2) 2)在示例项目(transportQmsDspEpK2HC66TestProject)中、有以下函数:

            /*区域堆将进行对齐*/

          区域堆= SharedRegion_getHeap (obj->RegionID);

    如果没有 IPC_START(),则返回 NULL (如果我们只留下 IpcMgr_ipcStartup())。

    如果我们打开 IPC_START(),当 DSP2尝试连接到 DSP1时,进程会因重新初始化而崩溃(因为通过 RM 服务器,我们只能使用主机)。

    但目前、我们不需要在 DSP 内核之间进行操作。

    返回 NULL 时的调用栈:

    initTsk >>>

    GateMP_create >>>

    TI_sdo_IPC_GateMP_create >>

    TI_sdo_IPC_GateMP_Instance_init__E >>>

    TI_sdo_IPC_GateMP_instance_init >>

    SharedRegion_getHeap (0)返回 NULL!!!

    IPC_START() CORE0中出现错误时的堆栈:

    IPC_START >>>

    状态= IPC_Attach (baseId = 2);>>>

    状态= ti_sdo IPC_MessageQ_SetupTransportProxy_attach (2、0);返回-1;!!!

    TransportRpmsgSetup_attach

    TransportRpmsg_instance_init

    /*目前,通过 RPMSG 传输的 MessageQ 只与“主机”对话:*/!!!

    您能帮我们重新解决客户的问题吗? 这是一个非常重要的项目。

    客户希望在 PCIe 上进行数据接收并将数据分发到 DSP、然后使用 SPI 双向处理数据和数据传输。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ilya、

    我将关闭 QMSS 的此主题。 您能否提交此 IPC 问题的新主题? 我将有一名 DSP 工程师在新的主题中提供帮助。

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rex:

    我为上一篇帖子制作了新主题:
    e2e.ti.com/.../662636

    Ilya。