This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP-0099:CMB 和 OMAP-L137原型模块

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L137, TIDEP-0099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1175429/tidep-0099-cmb-and-omap-l137-prototyping-module

器件型号:TIDEP-0099
主题中讨论的其他器件:OMAP-L137

大家好、我在哪里可以买到 CMB 和 OMAP-L137原型模块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Poon、您好!  

    感谢您的查询。

    TIDEP-0099

    适用于基于语音的应用的音频预处理系统参考设计

    这是在内部创建的用于演示应用的原型、不可购买。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我现在有了 SK。 在没有 OMAP-L137原型板的情况下、如何访问扩展连接器? 如果它不可销售、我是否需要自己构建一个? 是否提供了连接器的光绘文件和类似材料明细表?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Poon、您好!  

    感谢您的参与。

    请参阅以下内容

    TIDEP-0099参考设计| 德州仪器 TI.com

    请启动一个标题 为 TIDEP-0099参考设计电路板可用性的 E2E 主题、并检查您是否可以获取所需信息。

    此致、

    Sreenivasa