This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3703:SDRC_DDA_CTRL 设置

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657602/am3703-sdrc_dda_ctrl-settings

器件型号:AM3703

您好!

对于 AM3703上 SDRC 的 SDRC_DLLA_CTRL 设置、我有三个问题。

SDRC_DLLA_CTRL 的 FIXEDDELAY 字段是否在 TrackingDelay 模式下工作?
 我的客户将 DDR 频率设置为200MHz 和 TrackingDelay 模式;但是、FIXEDDELAY 字段似乎会影响交流时序。
 如果这些字段在 TrackingDelay 模式和200MHz 操作下工作、您能告诉我该字段的含义吗?
 我的客户想知道设置延迟是如何造成的。

SDRC_DLLA_CTRL 寄存器的位0是多少?
 在 TRM 中、此字段的描述是"保留"和"写入0以实现未来兼容性。 读取返回零"。
 但是、在以下 URL 中、SDRC_DLLA_CTRL 的典型值为0x0000000A (即位0为1)。
 此外、在 BSP 中描述了"72度相位"、并且似乎针对温度设置了该位。

如何通过自动根据电压和温度变化来禁用调整 DLL 延迟的功能?
 在室温下、经常会导致读取损坏;但在低温下、不会导致此问题。
 我的客户认为读取损坏问题可能会影响温度。

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nomo-San

    对于延迟对您的问题作出答复、我们深表歉意。 我们一直在尝试在这里对 HF/EVM 进行一些检查、但花费的时间比我们预期的要长很多。

    请查找您的问题的答案:

    1. FIXEDDELAY 在解锁模式下控制通过延迟线的延迟。 当设置为锁定模式(即 TrackingDelay 模式)时、此字段不应产生任何影响。 您能否详细说明一下您说"似乎 FIXEDELAY 字段会影响交流时序"的时间? 如 TRM 中所述、FIXEDDELAY 设置应用于最大值 频率为83MHz

    2. bit0在 SDRC_DLLA_CTRL 中保留、应进行写操作且读取操作应返回0。 您在帖子中指定了 URL、但找不到该 URL。 设置为0x0000000A 时、SDRC_DLLA_CTRL 的位0实际上是0。 位1定义 DLLPHASE、值0表示相位72度、值1表示相位90度。 对于 DQS 和传入数据之间的90度相移、该位设置为1。 但是、对于72度相移、您可以将此设置更改为0、以验证这是否为您的应用板提供最佳性能。 我不知道有什么特定的温度设置会将该设置更改为72度相移与90度相移。 如果将设置更改为0、我也看不到任何问题、如果这样可以为您的系统提供最佳性能

    3. DLL 只有2个设置,即处于锁定模式和解锁模式的 DLL。 没有其他自动通过电压和温度禁用 DLL 的设置。 您需要确保与电路板布局连接的 mDDR 器件稳健耐用、能够满足所有输入时序要求

    如果您有任何其他问题、请告知我们

    此致、Siva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva-San、

    感谢您的回复、感谢您的友好支持。

    我还有一个问题要回答1。
    我的客户知道 FixedDelay 模式不应在200MHz 下使用;但是、他们想知道 FIXEDDELAY 模式在200MHz 下的行为。
    ("似乎 FIXEDELAY 字段影响交流时序"用于 FixedDelay 模式。)
    如果是 FixedDelay 模式和200MHz 操作、SDRC_DLLA_CTRL 的 FIXEDDELAY 字段如何工作?

    此致、
    Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、sivak-san、

    您是否对我的主题有任何更新?

    此致、
    Nomo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nomo-San

    我对您的问题感到困惑。 如前所述、200MHz 不支持 FIXEDELAY 模式。 我无法评论不支持的功能会发生什么情况。 您能否解释一下您注意到的交流时序影响。 使用 FIXEDDELAY 模式时。 如果是、请使用锁定模式或 TrackingDelay 模式、如果您有任何其他问题、请告知我。

    此致、Siva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siva-San、

    感谢你的答复。
    我可以理解您的建议。
    感谢您的善意支持。

    此致、
    Nomo