This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G12:66ak2g12问题

Guru**** 2963350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659547/66ak2g12-66ak2g12-problems

器件型号:66AK2G12

您好!  

1   月17日我在 TI 商店买了 X66AK2G12ABY60 、1月 23日我买了东西、发现  了一些问题、芯片上的滚珠脱落  了芯片、有四个这样的芯片!

如 pic1。 、

       图2.

  包装  

我想知道这些事件是如何发生 的、以及如何 解决 这些问题?

 客户服务表示他们需要  您的代表授权他们 继续更换或退款。

请帮助!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    让我向工厂团队咨询这方面的信息。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已就您的请求向业务团队发出警报、他们将于周一返回给您、并提供有关此问题的指导。
    n`t 您在下周早些时候没有收到我们的回复、请给我发送您公司的电子邮件 ID、我们可以要求团队直接回复您。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我们离线跟踪客户时结束此主题。