This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMDSEVM6678:定时器启动问题

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654602/rtos-tmdsevm6678-timer-start-question

器件型号:TMDSEVM6678

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我有一个有关计时器的设计问题、我希望有人能帮忙。  我有一个计时器被创建为连续运行、并且需要在第一个计时器的 ISR 内部运行第二个计时器、并在时间结束时停止。  第二个计时器的周期小于第一个计时器。  因此、每次触发第一个计时器时、第二个计时器也会触发一次。 我有第二个计时器 StartMode_user 的启动模式参数、并在第一个 ISR 中使用 timer_start()、但似乎我需要在某个位置停止计时器。  请告诉我、实现这一目标的最佳策略是什么。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mn、

    下面是我们在一段时间前使用 CSL 代码创建的简单计时器示例。 您可以将其用作启动您的应用开发的起点、从而快速启动 started.e2e.ti.com/.../7268.C6678_5F00_timer_5F00_sysbios.zip

    您可以在器件中针对您的实现查看64位时间规格中的链模式。

    此致、

    Rahul