This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6416:DSK6416音频问题

Guru**** 2962080 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659835/tms320c6416-dsk6416-audio-issues

器件型号:TMS320C6416

Halo 全部、

我正在尝试使用 Windows 10计算机上的 CCS v5.5在 TMS320C6416 DSK 上工作。 我一直在尝试实施 Donald Reay 在教科书中给出的代码。  

当我尝试执行回送时、一切都正常、除了音频输出音量非常低。 我通过 Line In 提供输入。 我在耳机上听到的输出、但音量非常低。

现在、对于我面临的问题:

1、即使我将输入源配置为 MIC、电路板也不接受通过 MIC 提供的输入。

2、如前所述、输出音量非常低。 已尝试根据 AIC23的数据表更改默认值、但无法生效。

3.我尝试了1KHz 音调的生成。 但是、我在输出中没有听到任何声音。 代码与 Reay 中给出的代码相同(我已经进行了必要的更改、以反映6416电路板的使用以及项目的所有其他编译和链接器设置)

4.当代码开始执行时,我会听到咔嗒声,然后什么也不会发生。

5.我尝试在至少7个电路板上执行这些代码,并且在所有情况下都发生了相同的情况

我希望为我的学生提供一些实验室练习,因此,如果能在这些问题上立即提供帮助,我将不胜感激。

谢谢、此致、

Arulalan Rajan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿鲁拉,

    您所提及的代码并不是我们熟悉的代码、因此很难提供支持。 我建议查看 DSK6416支持页面

    并在 C64x 论坛中搜索您遇到的问题的任何潜在解决方案。