This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5535:TMDX5535EZDSP 上的 AER/AEC 库

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657394/tms320c5535-aer-aec-library-on-tmdx5535ezdsp

器件型号:TMS320C5535
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3204、 TMDX5535EZDSP

您好!

我们希望使用 C5535/C5545 DSP 和 TLV320AIC3204编解码器构建电池供电的内部通信单元、并使用 AER/AEC 库进行回声消除。 我们想购买 TMDX5535EZDSP 评估板、并且之前有一些问题:

1、在 AER/AEC 库中提到最大值 采样率为16kHz。 这是正确的、还是可以使用更高的采样率(48kHz)?

2. C5535/C5545的性能是否足够高、足以使用 AER/CAEC 库消除回波? DSP 没有其他任务。  

TMDX5535EZDSP (C55x 或 C55x CPU V3.3)应使用哪种 AER/AEC 库?

4.是否可以构建包含2 个 TMDX5535EZDSP 的完整测试内部通信? 我们可以直接连接2块板的 I2S 还是通过 PC (USB)路由数字音频?

提前感谢

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:

    1。是最大采样率为16KHz、如 AER 17_0_0_0介绍书所述。
    2.是的、您应该能够消除回波、请参阅数据表中的1.2应用。
    链接如下:
    www.ti.com/.../telecomlib

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    1、是的、它只支持8kHz 或16kHz 采样率

    2.根据 AER_FACT_Sheet.pdf、AER Tx (AER&AGC)需要52MIPS、Rx 需要11MIPS。 C5535/45可在100/120MHz 下运行、因此  非常适合单通道 AER。

    3.您应该下载 aer_c55l_cpuv3.3_obj_17_0_0_0

    4. 只要 您确保一个板是 I2S 主板、另一个板是 I2S 从板、您就可以通过 I2S 连接两个板之间的 I2S。 要使用 USB 主机(如 PC)更实用、您将拥有两台 USB 主机(两台 PC)。 每个都连接到一个板。 使用音频电缆通过 AIC3204连接两个电路板。 这样、您就不会遇到时钟问题。 您可以使用连接 C55的音频框架作为起点、然后将 AER 集成到框架中。

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming、

    感谢您的回答。

    2.使用2个多指标类集调查的立体声信号如何? C5535/45是否可以实现这一点? 或者、Wee 是否需要更快的 DSP?

    是否有一个包含 AER 的演示应用、该应用可在 TMDX5535EZDSP 板上运行? 首选 C5517 EVM 吗?

    4.您说过"使用音频电缆通过 AIC3204连接两个电路板"。 您是否意味着通过模拟信号而不是 I2S (线性输出->线性输入)连接电路板?

    谢谢你

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    2.对于立体声信号,您需要两个 AER 实例,它将使 MIPS 加倍。 对于峰值 MIPS、C5535 (100Mhz)不够、C5545 (120MHz) 位于边界线上。 对于平均值来说、这是可以的。 我猜  、如果有足够的缓冲器、那么 C5545都应该能够实现它。

    3.我认为 C5535的 AER 演示不存在。 不过、C5517有 AER 示例代码。 您应该能够轻松地将其移植到 C5535。

    4.是的。 这样您就可以避免 I2S 时钟问题。

    Ming   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming、

    感谢您提供的详细信息!

    那么  、您认为在 TMDX5535EZDSP 上运行 AER/AEC 应该可行吗?

    是否也满足内存要求?

    我们应该使用哪个版本的 Code Composer、您是否有我们的下载链接?

    在哪里可以找到 C5517的 AER 演示代码?

    谢谢、祝您愉快

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming、

    我们需要执行回波消除/消除。 请告诉我、在哪里可以找到适用于 AER/AEC 处理的示例代码? 是否有一个框架已经为 I2S 音频 IO 执行了任务、可以轻松集成更好的算法?

    提前感谢

    Marc