This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SATA 接口测试方案问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658075/sata-interface-test-scenario-question

我们的处理器是 DRA71X 和 DRA74X、 具有3.02.00.03 SDK 版本。

我们希望 通过访问 SSD 器件(Apacer APM2T42P100008GAN-GTM1)测试 SATA 接口。

1.3.02.00.03 SDK 是否支持此 SSD 器件上的 SATA 操作(读取/写入)?

2.如果问题1的答案是肯定的、系统是否会自动探测此 SSD 设备、或者我必须在 DTS 文件中添加对此设备的说明?

如何访问 此器件?  与正常的器件操作(例如 ls /dev/xxx)类似、还是需要一些特殊命令来执行它?  

P.S. SSD 器件 产品信息 链接如下所示=>

此致、

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    我已将您的问题转交给 Linux 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩
    由于大多数客户不使用 SATA、因此我们未在 SDK 版本中测试 SATA。 需要确认驱动程序、支持 SATA 的配置在3.02.00.03上是否可用。
    您能否确认 SATA 的预期用途?
    启用驱动程序、内核配置支持后,连接的设备将像任何其他块设备(通常是/dev/sdxx)一样被报告
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sriram、

    我不确定客户的最终用途、但 必须测试此接口。 由于它是 SATA 接口、因此通过读取/写入对其进行测试、因此 SATA 器件可能是一种合适的方法。

    [引用 user="Srirama Govindarajan"]需要确认驱动程序、支持 SATA 的配置是否在3.02.00.03上可用。

    确认有任何结果后、请尽快通知我、谢谢。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩
    我们没有在3.02.00.03上测试 SATA 支持,但在内核中启用了 SATA 驱动程序。 我们已在更高的 SDK 版本(在相同的内核版本 v4.4上)上测试了 SATA
    启用 SATA 器件不需要任何更改、应在启动时检测连接的器件并阻止注册为/dev/sdxx.的器件 应用程序可以与 USB 存储设备或 MMC 闪存设备相同的方式使用它