This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:DSPLIB_C66x 头路径

Guru**** 2958910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/660215/am5728-dsplib_c66x-header-paths

器件型号:AM5728

早上好、

借助 Linux 编译主机和 SYS/BIOS 6.46.5.55、我可以使用 CCS7.2.0为 IDK_AM572x 平台创建新的 C66xx SYS/BIOS 工程("典型"模板)、该工程使用 TI v8.1.3编译器构建正常。 当我为 DSPLib 添加一行 include (#include )到 main.c、然后 main.c 不再编译、抱怨找不到标头:

>>编译失败
subdir_rules.mk:21:目标'main.obj'的配方失败
"/home/keith/ti/dsplib_c66x_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSPF_dp_lud/DSPF_dp_lud.h、第43行:致命错误#1965:无法打开源文件"ti/DSPLIB/src/DSPF_DP_lud /C66/DSPF_DP_lud .h"
1在编译"./main.c"时检测到灾难性错误。

编译器正确、文件"ti/DSPLIB/src/DSPF_DP_lud /C66/DSPF_DP_lud .h"不存在、但文件"ti/DSPLIB/src/DSPF_DP_lud /C66/DSPF_DP_lud .h" 存在(将/C66/更改为/C66/)。

我想知道 Linux 主机的 DSPLIB_c66x_3_4_0_0是否有一些不正确的内部路径名称? 有七个名为"C66"(大写)的内部子目录、它们可能应该被命名为"C66"(小写)、类似于名为"C66"的其他111个子目录。 例如"dsplib_c66x_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/dsp_dp_dp_lud /C66"。  DSPLIB 还具有几个.h 文件、其中包含 include 语句中的 windows 样式路径分隔符"\"、而不是 UNIX 样式"/"。 即使在更改目录路径后、它们也会阻止编译。 进行所有这些更改后、程序编译正常。

如果我 使用之前版本的 DSPLIB_c66x (DSPLIB_c66x_3_2_0_1)、则没有 C66与 C66路径名称问题、但有一些停止编译的窗口路径分隔符、例如 DSPLIB_c66x_3_2_0/1/packages/ti/DSPLIB/DSP_DSP_32"和"DSPF_sp_erand.h。  

我是否误解了如何使用 DSPLIB?

此致

基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是已在错误跟踪系统中归档的库的已知问题。 目前的计划是在2018年第3季度的时间范围内解决这一问题。

    同时、请参阅我在此处提供的有关该主题的工作:
    e2e.ti.com/.../2218376

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Rahul

    感谢您的回复、确认存在问题。 您提供的特定链接实际上并未解决我的问题、因为问题的标题路径与链接中提到的路径相同。

    我已经附加了一个补丁文件、该文件可用于在 Linux 系统上修补 DSPLib_c66x_3_4_0_0并使其编译。

    此致

    基思

    e2e.ti.com/.../dsplib_5F00_c66x_5F00_3_5F00_4_5F00_0_5F00_0_5F00_patch.txt