This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/OMAP-L138:I2C 代码示例帮助

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659853/ccs-omap-l138-help-with-example-i2c-code

器件型号:OMAP-L138

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我成功地在 LCDK OMAP-L138上获得了一个示例代码(i2cLedBlink.c)、并使用 Starterware_1_10_04_01运行/编译;但是、我看不到闪烁的 LED、并想知道我是否需要将 LED 连接到 LCDK 上的 J15连接器。 如果有任何帮助、我们将不胜感激;请提前感谢您! 我使用的是 Code Composer Studio v5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kathleen、

    我们需要一段时间来研究这个问题、然后再回来。

    谢谢、
    Sahin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kathleen、

    我们转向使用 lcdkOMAPL138板的基于 GPIO 的 LED 闪烁示例、因此您确实需要连接 LED。 您使用的是哪一个 i2c 端口? 您可以查看原理图以了解需要在何处连接 LED: www.ti.com/.../getliterature.tsp
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sahin、

    使用跳线连接 LED 后、LED 亮起。 但是、它不会闪烁。 LED 和一个电阻器连接到 J15上的引脚13和15。