This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:电源引脚 PCB 布局要求

Guru**** 1460990 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01568
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1180007/am3352-power-pin-pcb-layout-requiement

器件型号:AM3352
主题中讨论的其他器件:TIDA-01568

您好,TI

   AM3352BZCZD80具有适用于电源网络?的 PCB 布局要求

  如果是、它需要仿真?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yu Boa。

    感谢您的查询。

    请您详细说明您的问题、并帮助我们了解您使用的电源解决方案。

    您可以使用以下链接并参考基于用作参考的电源解决方案的 EVM。

    https://www.ti.com/lit/an/sprabu5/sprabu5.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/sprac76f/sprac76f.pdf

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kallikuppa Sreenivasa

        感谢您的分享。

        电源器件 sch 设计参考 TIDA-01568。 布局没有参考。

        

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yu Boa。

    感谢您的参与。  

    我查看了 TIDA-01568、似乎已经完成了测试。

    您应该能够下载这些文件并按照路由进行操作(如果有)。

    如果您有其他问题、请打开标题为 TI 参考设计 TIDA-01568的新主题、获取其他支持。

    此致、

    Sreenivasa