This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6747:*。h62文件在程序模式编译被激活时被编译为 C 文件

Guru**** 2551640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1180570/tms320c6747-h62-file-is-compiled-as-a-c-file-when-program-mode-compilation-is-activated

器件型号:TMS320C6747

你好。

CCS 9.3

SYS/BIOS 5.41

当我激活'program mode compilation'时、由*。tcf 生成的*。h62文件被编译为 C 文件。

我可以看到带有'.c'的*。h62文件的图标。 但是、*。h62文件类型位于 windows/preferences/Content Types/Text/Assembly Source File/Assemply Header File 中。

这是我编译时的输出:

[conf1cfg.h]
[conf1cfg.h]
[conf1cfg.h62]

>>编译失败
Makefile:161:目标'conf1cfg_c.obj'的配方失败
"../sources/emularN5.cpp、第328行:警告#62-D:整数运算结果超出范围
"./sources/emularN5.cpp "、第328行:警告#69-D:整数转换导致符号更改
"./sources/emularN5.cpp "、第338行:警告#62-D:整数运算结果超出范围
"./sources/emularN5.cpp "、第338行:警告#69-D:整数转换导致符号更改
"./conf1cfg.h62"、第1行:警告#383-D:额外";"已忽略
"./conf1cfg.h62"、第1行:警告#383-D:额外";"已忽略
"./conf1cfg.h62"、第1行:错误#20:标识符"do"未定义
"./conf1cfg.h62"、第1行:错误#66:预期为";"
"./conf1cfg.h62"、第2行:警告#383-D:额外";"已忽略

我如何解决这个问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请重建整个项目。  一种方法是右键点击工程名称、然后选择 Rebuild Project。  然后将"Console"(不是问题)视图的内容保存到文本文件中。  使用名为 Copy Build Log 的图标。  命名日志文件时,请确保使用文件扩展名.txt。  请将该文本文件附加到您的下一个帖子。

    谢谢、此致、

    乔治