This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/66AK2E05:在 DDR 地址空间中分配裸机应用

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658504/ccs-66ak2e05-allocate-bare-metal-application-in-ddr-address-space

器件型号:66AK2E05

工具/软件:Code Composer Studio

你好!

我在 CCS 论坛上介绍了我的问题。
有人能告诉我问题可能是什么吗?

https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/p/656416/2416030

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eduard、

    只是想知道您是否在我们的 EVM 上尝试过此操作并发现了相同的问题? 另一个需要检查的是在 DEVSTAT 寄存器中、您是否将仿真引导模式和 SOC 端字节序设置为小? 此问题是否仅发生在 hello world 或其他示例中、这些示例也会加载到 DDR 中?

    是否有多个电路板显示此行为、或者仅在您构建的一小组电路板上才注意到这一点? 目前还不清楚这是由仿真加载器、硬件还是 DDR GEL 引起的、因此我们应该尝试通过在 EVM 上尝试消除其中的一些变量。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Rahul!

    遗憾的是、我没有 EVM 器件。

    我使用定制板。 这是我们的第一块电路板。

    DEVSTAT 寄存器= 0x11 (端字节序位= 1 -端字节序)。

    OnTargetConnect()函数中的仿真引导模式检查 通过:  

    … 
    if (!GEL_IsInRealtimeMode () ){ //验证仿真启动模式 if (DEVSTAT & 0x0000000E) { GEL_TextOut ("自引导模式=%x \n 以来未执行初始化"、、、、、、、 (DEVSTAT >> 1)& 0xF); GEL_TextOut ("您可以使用 GlobalDefaultSetup\n"手动初始化); } 否则 { //在生产应用测试时注释以下行 //应用需要初始化所有内容,但不需要 // GEL 文件。 GLOBAL_Default_Setup_Silent(); GEL_TextOut ("GlobalDefaultSetupSilent Complet... DEVSTAT=%x \n"、、、、 DEVSTAT); } }否则{ GEL_TextOut ("未在实时模式下执行初始化。\n"); }

    …

    在此之前、我在该板上使用了 Linux。 DDR 没有问题。

    我尝试了"hello world"、这是我在该板上的第一个裸机应用。  此示例在 MSMC_SRAM 中正常工作。  我尝试在 DDR 中分配除.text 之外的所有段(按 lds 文件)。 这可以正常工作。  但是、当我在 DDR 中分配.text 段时、会发生错误的代码放置。

    输出文件的不可更改:

    存储器浏览器加载文件:

    代码被0x2000上移!  

    DDR 配置正确。 这是使用 GEL 文件中的脚本 ddr3A_memory_test 进行检查的。 脚本从0x80000000写入和读取数据。  我在内存浏览器中看到结果(DDR 中的新数据)。  数据记录正确。

    我认为问题在加载器中。  如何对此进行验证?

    附加文件:

    e2e.ti.com/.../my_5F00_evmk2e_5F00_arm.gel.txt

    e2e.ti.com/.../66AK2Gxx.lds.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外:我使用具有最新固件版本的 XDS200 USB 仿真器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人能告诉我在哪里查找问题吗?
    我是否需要提供更多信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为问题出在 DDR 存储器配置中。 我将查找。 感谢您的回答。