This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DM388:DM388

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DM388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657950/linux-dm388-dm388

器件型号:DM388

工具/软件:Linux

您好,

我使用的是 DM388 CSK 和 IPNC 版本3.9.1。 我遇到以下问题:

1.在电路板中插入 micro-SD 卡并打开电源开关、当我未 将 摄像头连接到摄像头模块时、串行控制台会打印正常的引导消息、

但是、当    我将 摄像头连接到摄像头模块时、串行控制台反复打印引导消息、即 DM388通常不会引导。我遵循 IPNC RDK DM38X、DM8127.pdf

(1)在 micro-SD 卡上创建最小1 GB 大小的可引导 FAT 分区、

(2)在创建的分区中复制相应的二进制文件、如下所述:

在 micro-SD 卡中复制 MLO、u-boot.img、uImage 和 ubifs_csk_DM388_full_feature.bin/ubifs_csk_DM388_LOW_POWER.bin

上述问题仍然存在。

2. DM388正常引导 当我未 将 摄像头连接到摄像头模块时,我执行以下操作来安装虚拟机

host#  mkdir -p /nfs

host#  mount -t nfs -o nolock 192.168.1.105:/media/tl/data /nfs

但串行控制台打印以下内容:

Host# mount:错误的 fs 类型、错误的选项、 /media/tl/data 上错误的超级块、缺少代码页或帮助程序、或其它错误、

在某些情况下、可在 syslog -尝试 dmesg | tail 等中找到有用的信息。

3.我想开发一个程序来实现 捕获+ ench264 + rtsp 的目标,我想 参阅 IPNC RDK 用户指南,了解如何 创建 捕获+显示项目,但我没有找到。

我看一下 IPNC_RDK-3.9.1\Source\IPNC_RDK\IPNC_mcfw\demos\mcfw_API_demos 和 IPNC_RDK-3.9.1\Source\IPNC_RDK\IPNC_mcfw\mcfw\src_linux\mcfw_api\usecase、但我不知道如何开始。

4.在电路板 CSK 上电后,摄像机自动启动,我应该如何删除默认程序并运行程序。

谢谢您!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须禁用 IPNC-RDK 用例服务、初始化系统为 systemd、因此使用 systemctl 禁用

    请参阅以下链接、

    e2e.ti.com/.../2271888