This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:HDMI 上的 GUI 应用

Guru**** 2962750 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728, TPD12S015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/660281/linux-am5728-gui-application-on-hdmi

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件: TPD12S015

工具/软件:Linux

您好!

我想 利用 HDMI 显示在我的定制 AM5728板上绘制 UI 应用。

我知道 AM5728 EVM 上有一个双摄像头演示。但是、它在 LCD 上展示了 UI 应用。

有没有任何演示可以帮助我将 UI 应用程序移至 HDMI。

我想将相同的 UI 应用(双摄像头演示)移至 HDMI、因为 我的定制 AM5728板没有 LCD。

谢谢(&C)!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请访问 :processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_DSS_User's_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查了网站、找到了这个  

    那么、应该在哪里更改。

    我尝试将其添加到 am57xx-EVM-common.dtsi 中。

     

    但是、它遇到了问题。

    这是否意味着我更改了错误的文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是哪个 Linux SDK?
    在最新的 TI SDK 中、HDMI 已启用、请参阅 am57xx0beagle-x15-common.dtsi:

    别名{
    rtc0 =&MCP_RTC;
    RTC1 =&tps659038_RTC;
    rtc2 =&rtc;
    display0 = hdmi0;

    Sound0 = Sound0;
    Sound1 =&HDMI;
    };


    hdmi0:连接器{
    兼容="HDMI 连接器";
    标签="HDMI";

    类型="A";

    端口{
    HDMI_connector_in:端点{
    远程端点=<&tpd12s015_out>;
    };
    };
    };

    tpd12s015:编码器{
    兼容="ti、tpd12s015";

    端口{
    #address-cells =<1>;
    #size-cells =<0>;

    端口@0{
    reg =<0>;

    tpd12s015_in:端点{
    远程端点=<&HDMI_OUT>;
    };
    };

    端口@1{
    reg =<1>;

    tpd12s015_out:端点{
    远程端点=<&HDMI_connector_in_>;
    };
    };
    };
    };

    DSS{
    状态="ok";

    VDDA_VIDEO_SUPPLY =<&ldoln_reg>;
    };

    HDMI{(&H)
    状态="ok";
    VDDA-SUPPLY =<&ldo4_reg>;

    端口{
    HDMI_OUT:端点{
    远程端点=<&tpd12s015_in_>;
    };
    };
    };

    此外,您还可以查看本指南,了解如何在用户空间中的显示之间切换:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_Linux_SDK_Graphics_and_Display

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我使用了4.1 SDK。
    能否告诉我双摄像头演示是否可以通过更改 DTS 来向 HDMI 显示 UI 应用程序?
    或者、我可能应该更改代码以满足我的需求。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否提供 kmscube 演示源?
    谢谢(&C)!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    来源:
    git.ti.com/.../kmscube

    此致、
    Yordan