This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4379:Tamagawa 和 Hiperface DSL 的 PRU 引脚

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659184/am4379-pru-pins-for-tamagawa-and-hiperface-dsl

器件型号:AM4379
主题中讨论的其他器件:AM4378

大家好,

我将 释放 PCB、因此我需要100%确定 这些协议使用的引脚  

我们需要确保 UART 的以下引脚是适用于 TASGAW 和 DSL 的引脚。

在附加文档中找到的内容中,这些是正确的吗?  

此致、

卡洛

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请访问 processors.wiki.ti.com/.../PRU_ICSS_Industrial_Drivesprocessors.wiki.ti.com/.../PRU_ICSS_Industrial_Drives
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Biser,
    对于 Tamagawa 来说还可以,但对于 DSL 来说还不清楚。(参考设计不指示 AM437上的引脚)
    了解用于 DSL 的 PRU 中的以下引脚也至关重要:
    DSL_IN
    DSL_OUT
    DSL_TX_EN

    非常感谢
    此致
    卡洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    科伦坡

    我将对此进行研究、但我必须与我们的开发团队核实、以确保这一点。 我的理解是、该协议使用 PRU-ICSS 中的外设接口而不是 UART。 我正在检查此项。

    只是为了确保、您是否遵循了示例设计指南(或其他内容)?

    Jason Reeder
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jason:
    我指的是 Biser 指示的文档,但问题是引脚不是如此清晰指定。
    我们将使用 PCB、并希望对此进行确认
    谢谢你
    此致
    卡洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛、

    本 TI 参考设计(www.ti.com/.../TIDEP0035)中显示的 HIPERFACE DSL 示例 使用 PRU-ICSS 内的"外设接口"。 AM4378 TRM (www.ti.com/.../spruhl7)的第30.4.1.2.6节介绍了该接口。

    TI 参考设计(www.ti.com/.../TIDEP0035)中的图3和图5 显示了为 HIPERFACE DSL 接口创建引脚的"外设接口"。 在 TRM 中、"外设接口"的引脚列为 EnDat 引脚、但在这种情况下也用于 HIPERFACE DSL。

    在 IDK 原理图(www.ti.com/.../tidrc79) 上、您可以将以下 EnDat 引脚跟踪到扩展连接器:
    J16扩展连接器。
    引脚 信号名称 AM437x 引脚
    31. AM437X_PRU0_ENDAT0_CLK N24
    32 PRU0_ENDAT1_CLK M24.
    33. AM437X_PRU0_ENDAT0_OUT N22
    34 PRU0_ENDAT1_OUT L23.
    35. AM437X_PRU0_ENDAT0_OUTEN H23.
    36. PRU0_ENDAT1_OUTEN :K24
    37. AM437X_PRU0_ENDAT0_IN B2.
    38. PRU0_ENDAT1_IN C2
    52. PRU0_ENDAT2_CLK M25.
    54 PRU0_ENDAT2_OUT L24.
    56. PRU0_ENDAT2_OUT_EN B1
    58. PRU0_ENDAT2_OUT C1

    有三个通道(0、1和2)、因此您可以选择最适合您设计的引脚组。

    Jason