This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA756:EVM DDR VTT 电源启用

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: DRA756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656939/dra756-evm-ddr-vtt-power-enable

器件型号:DRA756

在 DRA756 EVM 中、我看到 DDR VTT 稳压器使能端连接到处理器 GPIO (SPI[1]_CS[1]n)。 此信号的用途/需求是什么? 此处理器 GPIO 是否用于启用 DDR VTT 稳压器? 您可以解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SENTHIL、
    如果使用该引脚、则实际上会在低功耗模式期间禁用 VTT。
    请参阅 TRM 第15.3.4.17节、强制 CKE 进入三态。

    此致、
    STAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Stan 的澄清。 这就澄清了
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stan、一个有关 DDR VTT 启用/禁用的相关查询。 您可以解释一下 EVM 设计中涉及 Q6和 Q7的电路吗? 当 GPIO 可用于禁用时、为什么我们需要使用 FET 将 o/p 直接拉至0v?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我唯一可以回忆的原因是、在 VTT 关闭时、滤波电容器放电速度更快。 我不是 DDR 专家、我不知道这一要求来自哪里、如果是强制性要求。 我想其他原理图解决方案也可能存在。

    此致、
    STAN