This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5726:内核启动挂起

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728, AM5726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/660301/linux-am5726-kernel-boot-hangs

器件型号:AM5726
主题中讨论的其他器件:AM5728、

工具/软件:Linux

您好!

我已经使用 SDK 4.02.00.09创建了 SD 卡、并尝试启动我们自己的电路板。 内核挂起并具有以下日志:

*
*
*
[确定]已开始重建硬件数据库。
正在启动 udev 冷插拔所有设备...
[确定]已同步达到目标系统时间。
[确定]已启动 udev 冷插拔所有设备。
[9.971057] OMAP-rproc 588200.IPU:分配的保留存储器节点 ipu1_CMA@9d000000
[9.994145] remoteproc remoteproc0:588200.IPU 可用
[10.037405] OMAP-rproc 5502000.IPU:分配的保留存储器节点 ipu2_CMA@95800000
[10.084029] remoteproc remoteproc1:5502000.IPU 可用
[10.108608] OMAP-rproc 40800000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp1_CMA@99000000
[10.156884] remoteproc remoteproc2:可提供40800000.dsp
[10.160544] OMAP-rproc 41000000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp2_cma@9f000000
[10.160661] remoteproc remoteproc3:41000000.dsp 现已推出
[10.279929] RTC-ds1307:2-006F 探头失败、错误-5
[10.342865] Palms-RTC 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_RTC:RTC 内核:已将48070000.i2c:tps659注册为 RTC1
[10.388304] OMAP-DES 480a5000.des: OMAP DES 硬件加速器版本:2.2
[10.415373] OMAP-DES 480a5000.des:将运行具有实时优先级的请求泵
[10.475174] systemd[1]:找到器件/dev/ttyS2.
[确定]找到设备/dev/ttyS2.
[确定]已启动 Opkg 首次引导配置。
[10.633963] remoteproc remoteproc0:为588200.IPU 加电
[10.640051] remoteproc remoteproc0:引导 FW 映像 dra7-ipu1-fw.xem4,大小为4687356
[10.648659] OMAP-IMU 588820.MMU:588820.MMU:2.1版
[10.656264] remoteproc remoteproc1:启动5502000.IPU
[10.662005] remoteproc remoteproc1:引导 FW 映像 dra7-ipu2-fw.xem4,大小为3738980
[10.673731] OMAP-IMU 55082000.MMU:55082000.MMU:2.1版


EVM 的主要区别在于我们使用 的是 AM5726 而不是 AM5728。  
问题可能出在哪? 这是因为为 IPU 加电吗?

谢谢、致以诚挚的问候
费尔哈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ferhat、

    我在日志上没有看到崩溃、但 AM5728和 AM5726之间的主要区别是 AM5726没有图形加速和 HDMI 端口、并且您正在使用 AM5728的软件、如果尝试呼叫系统、可能是导致卡滞的原因 不存在。
    我建议您修改器件树和内核配置文件、并注释与图形和 HDMI 相关的所有初始化。 重建内核、模块和器件树并再次创建 SD。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shulev、您好!

    我在没有图形和 HDMI 的情况下重建了内核、但没有任何变化。 我在 e2e 论坛中发现了以下类似我的问题的胎面:

    e2e.ti.com/.../2306489

    加载固件时,是否可能是由于 Remoteproc 导致此问题? 如何禁用这些进程以了解哪个进程是主要原因?

    注:当我重命名/lib/modules (不尝试安装模块)时、主板会弹出并进入登录屏幕。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ferhat、

    让我们重点关注重命名/lib/modules 文件夹并成功登录的案例。 其中一个模块似乎导致系统卡滞。
    我建议您尝试哪个模块导致问题。

    BR
    Tsvetolin Shulev