This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] 66AK2E05:如何在 K2E EVM 上构建和运行平台测试?

Guru**** 665180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1180154/faq-66ak2e05-how-to-build-and-run-the-platform-test-on-k2e-evm

器件型号:66AK2E05

您好!

如何在 K2E EVM 上构建和运行平台测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何在 K2H EVM 上构建和运行平台测试?

    先决条件 :  

    1.从  http://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/K2E/latest/index_FDS.html 下载并安装 PROCESSOR-SDK-RTOS-K2E 06_03_00_106

    (请在建议的路径中安装 SDK:C:\ti\)

    2.下载并安装 CCS 9.3 https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO/9.3.0.00012

    (请在建议的路径中安装:C:\ti\)

    3.重新编译 PDK 和 SDK,这反过来将编译所有必要的 CSL 库组件等 请按照以下步骤操作。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1137599/faq-66ak2e05-how-to-re-build-the-pdk-and-sdk-of-processor-sdk-rtos-k2e-6-3-for-k2e

    步骤1:安装后检查 Platform-test 源代码

    a) 安装" processor_sdk_rtos_k2e_6_03_00_106 "软件包(以上步骤)后、Platform-test 源代码将变为可用。

    b)"Platform-Lib"是 Platform-test 的依赖项。

    c) Platform-test 和 platform-lib 的源代码位于  

    C:\ti\pdk_k2e_4_0_16\packages/ti\platform\evmc6657l\platform_test\src

    C:\ti\pdk_k2e_4_0_16\packages/ti\platform\evmc6657l\platform_lib\src

    d) 打开位于 C:\ti\pdk_k2e_4_0_16\packages/ti\platform\evmk2h\platform_lib\src\platform.c 的 platform.c

        转至行号:530 注释 SerDes 和 SGMII 的初始化和配置代码  

    /*
    if (p_flags->phy){
    configSerDES();
    INIT_SGMII (0);
    //Init_SGMII (1);

    *

    e)保存并关闭。

    步骤2:将"平台测试示例"导入 CCS 9.3并重新编译

    请按照随附的视频进行操作、并执行以下步骤以方便使用。

    a)将位于"C:\ti\pdk_k2e_4_0_16\packages/ti\platform\evmk2h\platform_lib"的"Platform-Lib" CCS 工程导入 CCS 并重新编译

    b) 将位于"C:\ti\pdk_k2e_4_0_16\packages/ti\platform\evmk2h\platform_test"的"Platform-Lib" CCS 工程导入 CCS 并重新编译

    如果在构建平台库或平台测试时遇到任何错误、请遵循以下常见问题解答中给出的步骤。

    [常见问题解答] 66AK2E05:如何在适用于 K2E 的 Processor SDK 6.3中重新解决 PDK 的平台测试示例中的构建错误? -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    步骤3:在 C6657 EVM 上运行"平台测试"

        在 evmkEh - board -->中,应将 DIP 开关设置置于"无引导模式" 以连接到 CCS。

        即 ---- >DIP SW1:1 1 1 1

    连接详细信息:  

    ===================

    1.电源线

    2. XDS-仿真器- USB 端口之间的小型 USB 电缆- J3 - K2H EVM 和运行 Windows-10的 PC

     

    请按照随附的视频进行操作、并执行以下步骤以方便使用。

    1.打开 CCS

    2.启动 evmK2E 的目标配置文件。 (如果对此不熟悉,请遵循此常见问题解答)

    [常见问题解答] 66AK2E05:如何在 K2E EVM 上创建"目标配置"和进行"测试连接"。 -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    3.执行“连接目标并运行 GEL 文件” (如果对此不熟悉,请遵循以下常见问题解答:  

    [常见问题解答] 66AK2E05:如何在 K2E EVM -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛上加载和运行 DSP GEL 文件

    4.  将 platform_test_evmk2h.out 加载到 k2E-EVM 的 core0中--(按照以下视频中的步骤操作)

    5.按照下面的视频运行并观察输出消息。

    CCS 中的控制台输出消息

    ===================================

    [C66xx_0] p_info->version	= 3.00.00.09
    p_info->cpu.core_count	= 1
    p_info->cpu.name	= TCI6636K2E
    p_info->cpu.id	= 21
    p_info->cpu.revision_id	= 0
    p_info->cpu.silicon_revision_major	= 0
    p_info->cpu.silicon_revision_minor	= 0
    p_info->cpu.megamodule_revision_major	= 9
    p_info->cpu.megamodule_revision_minor	= 3
    p_info->cpu.endian	= 0
    p_info->board_name	= TMDXEVM6636K2E
    p_info->frequency	= 1000
    p_info->board_rev	= 0
    p_info->led[PLATFORM_USER_LED_CLASS].count	= 4
    p_info->led[PLATFORM_SYSTEM_LED_CLASS].count	= 0
    p_info->emac.port_count	= 2
    EMAC port 0 connected to the PHY.
    MAC Address = b4:99:4c:09:60:28
    EMAC port 1 connected to the PHY.
    MAC Address = b4:99:4c:09:60:28
    
    NAND Device: 
    p_device->device_id	= 172
    p_device->manufacturer_id	= 44
    p_device->width	= 8
    p_device->block_count	= 4096
    p_device->page_count	= 64
    p_device->page_size	= 2048
    p_device->spare_size	= 64
    p_device->column	= 2048
    p_device->handle	= 11484
    p_device->flags	= 0
    p_device->bboffset	= 5
    Bad Block Table (only bad block numbers shown): 
    
    NOR Device: 
    p_device->device_id	= 47896
    p_device->manufacturer_id	= 32
    p_device->width	= 8
    p_device->block_count	= 256
    p_device->page_count	= 256
    p_device->page_size	= 256
    p_device->spare_size	= 0
    p_device->handle	= 47896
    p_device->flags	= 0
    p_device->bboffset	= 0
    
    EEPROM Device (@ 0x50): 
    p_device->device_id	= 80
    p_device->manufacturer_id	= 1
    p_device->width	= 8
    p_device->block_count	= 1
    p_device->page_count	= 1
    p_device->page_size	= 65536
    p_device->spare_size	= 0
    p_device->handle	= 80
    p_device->flags	= 0
    p_device->bboffset	= 0
    
    EEPROM Device (@ 0x51): 
    p_device->device_id	= 81
    p_device->manufacturer_id	= 1
    p_device->width	= 8
    p_device->block_count	= 1
    p_device->page_count	= 1
    p_device->page_size	= 65536
    p_device->spare_size	= 0
    p_device->handle	= 81
    p_device->flags	= 0
    p_device->bboffset	= 0
    Current core id is 0
    User switch 1 state is OFF
    EEPROM test start
    test_eeprom: passed
    EEPROM test complete
    NAND test start
    test_nand: passed
    NAND test complete
    NOR test start
    test_nor: passed
    NOR test complete
    LED test start
    LED 0 ON
    LED 0 OFF
    LED 0 ON
    LED 1 ON
    LED 1 OFF
    LED 1 ON
    LED 2 ON
    LED 2 OFF
    LED 2 ON
    LED 3 ON
    LED 3 OFF
    LED 3 ON
    LED test complete
    External memory test start
    External memory test passed
    External memory test complete
    

    e2e.ti.com/.../K2E_5F00_platformtest.mp4

    此致

    Shankari G