This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMIC110:从 ET1100迁移 EtherCAT

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AMIC110, TIDA-00299, LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659945/amic110-ethercat-migration-from-et1100

器件型号:AMIC110
主题中讨论的其他器件: TIDA-00299

你(们)好,先生  

我们希望从 ET1100迁移到 AMIC110、下面有一些问题  

1. TI 是否有任何设计变更说明来将 ET1100表格替换为 AMIC110?  

2、 AMIC100是否需要以下6个控制引脚来连接主机?

3.如果我们需要 SPI 功能,我们能否将 U14 IC 替换为6通道电平转换器3.3V 至5V? 还是有任何通知?

感谢您的回复。

BR

Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yimin、

    请参阅- processors.wiki.ti.com/.../PRU_ICSS_EtherCAT 部分 、了解从 ET1100到 AMIC110的替代产品。

    2.是的,您也可以参考 TIDA-00299 (www.ti.com/lit/ug/tidud02/tidud02.pdf)的系统方框图,了解 SPI 和 ECAT&SYS 信号。

    U14似乎来自 AMIC110 ICE 原理图。 AMIC110 ICE 是否提供 SPI 功能、您是否需要更换 U14 IC?

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    问题。


    SPI 接口与 C2000连接、AMIC110在无 DDR 模式下充当 ET1100。

    BR

    Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yimin、

    AMIC110可 通过 I/O 连接器与 C2000 Delfino MCU F28379D LaunchPad 开发套件(www.ti.com/.../launchxl-f28379d)相连,而无需更换 U14。 请参阅 C2000 + AMIC110无 DDR wiki 上的 EtherCAT - processors.wiki.ti.com/.../EtherCAT_DDRless_on_AMIC110_C2000

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生

    让我理解、C2000通过 I/O 连接器与 AMIC110 throgh SPI1接口相连(需要通过 U14/U15进行连接)

    如果我错了、请纠正我的问题

    BR
    Yimin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yimin、

    您的理解是正确的。 以下是连接器上的 SPI 信号:

    由于连接器上已有信号、您是否需要更换 U14?

    此致、Garrett